• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2K巨屏+骁龙801处理器 联想手机K920评测 (1)

来源: 手机中国
时间:2014-08-19

  2013年年底,联想推出了VIBE系列第二款高端智能手机——VIBE Z (K910)。作为上一代联想旗舰级产品,联想VIBE Z(K910)拥有5.5英寸1080p大屏、高通骁龙800四核处理器以及1300万像素摄像头等当初的高端配置,被誉为“天龙八部”。如今,沉寂半年 之后,联想手机再度发力高端市场,推出了VIBE Z升级版——联想手机VIBE Z2 Pro(K920)。

  在联想手机VIBE Z2 Pro(K920)的发布会上,联想方面特邀科比、欧豪以及Hebe等超级乐粉助阵,由此不难看出联想对于该机的重视。事实上,就手机的配置参数而言,联 想手机VIBE Z2 Pro(K920)确实可以称之为手机圈的明星机型。这款手机搭载2K(2560×1440像素)显示屏,是目前屈指可数的、配备2K屏的智能手机之一, 而其它配置也同时十分出色。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)真机图

  与此同时,联想手机VIBE Z2 Pro(K920)延续了前代产品联想K900的金属机身设计,搭载全新的超级相机4.0(注:发布会的重点介绍项目),同时还支持时下趋于主流的4G LTE高速网络。那么这款配置牛X的联想智能新机,实际操控体验究竟如何呢?感兴趣的用户,可以带着这样的疑问,参看手机中国下面带来的——联想手机 VIBE Z2 Pro(K920)详细评测。

  适合科比的巨屏手机

  外观方面,经典直板触屏设计的联想手机VIBE Z2 Pro(K920)机身尺寸宽大,给人的感觉略显霸气。事实上,这款手机的长宽尺寸达到了156×81.3毫米,几乎是苹果iPhone 4的两倍。对于这样的超“大块头”手机,联想手机代言人、“巨人”科比·布莱恩特使用起来适合不过,至于普通消费者而言,将其当做是一款小尺寸平板则更 贴切一些。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)

  除了机身尺寸宽大之外,联想手机VIBE Z2 Pro(K920)外观方面的另一大特色则在于,采用一体成型的精钢机身。据悉,该设计理念借鉴了腕表设计,机身轮廓硬朗别致,内敛奢华,一定程度上提升 了手机的档次。当然,来自联想方面的传言称联想手机VIBE Z2 Pro(K920)的售价高达4799元,这样的售价显然也并非普通手机所能企及。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)

  在机身配色方面,联想手机VIBE Z2 Pro(K920)拥有炫酷黑、钛金灰以及耀世金三色可选,一定程度上可以满足了不同用户的个性化需求。另外,对于这款手机的外观设计,看过开箱图的手机中国官方微博微粉丝也表达了自己的看法,如下图所示。


微博粉丝评论(部分)

  491ppi+超窄边框设计

  尽管联想手机VIBE Z2 Pro(K920)的“超大块头”遭到了网友的吐槽,不过该机的机身尺寸之所以如此之大,与它的屏幕尺寸有着直接的关系。作为联想VIBE Z(K910)的升级版,它的屏幕尺寸提升到了6.0英寸,使得屏幕视野更加开阔,同时也让整机的长宽尺寸达到了156×81.3毫米,为普通用户单手握 持和操作带来了较大的难度。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)

  事实上,鉴于联想手机VIBE Z2 Pro(K920)的屏幕尺寸巨大,联想手机设计师也为该机加入了超窄边框设计,边框宽度仅为1.5毫米,同时上下边框也较窄,屏占比更是达到了 83.5%。从中我们也不难看出,联想手机设计师在平衡超大显示屏和单手操作性所做出的努力。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)显示效果实测

  同时,在文章开篇笔者也说过,联想手机VIBE Z2 Pro(K920)配备了一块2K(2560×1440像素)显示屏,而且是全新一代LTPS+屏幕,显示效果生动自然,亮度更是达到了630nit,屏 幕像素密度则达到了491ppi,远远超过了苹果iPhone 5s(注:326ppi)视网膜屏。


联想手机VIBE Z2 Pro(K920)显示效果实测

  另外,联想手机VIBE Z2 Pro(K920)拥有宽泛的可视角度,如上图所示。就屏幕配置而言,显然是该机的一大亮点,就实际体验来说确实令人满意,尤其是与低端产品相比,优势十 分明显。此外,需要补充的是,这款手机依然采用常见的触控按键设计,如下图所示,并配备有背光灯,不过边框底部存在漏光现象,或许这只是设计师的个性设 计。

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻