• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通八核心骁龙810亮相 预计明年年初量产

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-18

  • OFweek 电子工程 网讯:智能手机的性能越来越强大,而新功能的加入都需要一颗强劲的“大脑”来带动。三星之前才刚刚公布了自己全新的首款20nm ARM处理器Exynos 5430,并且带来了四颗主频1.8GHz的Cortex-A15架构核心以及四颗主频1.3GHz的Cortex-A7架构的八核心设计,并且还搭载Mali-T628MP6 GPU。

    现在,移动 芯片 巨头高通也看起来也不甘示弱,同样有一款20nm的旗舰级处理器骁龙810也亮相了AnTuTu测试网站。既然在AnTuTu的数据库中发现了这款处理器的身影,那么就意味着高通已经开始对其进入了后的测试阶段,而预计在明年年初就能正式看到它的身影。

    从安兔兔数据库中显示的信息来看,骁龙810的型号为MSM8994,但跑分成绩只有2.7万分左右,不过考虑到测试版本的主频只有1GHz,因此能有这样的成绩也算优秀,未来量产之后应该会更高一些。另外测试机的配置也非常抢眼,配备了2560×1600分辨率的6.2英寸显示屏,同时还内置了4GB的运行内存,运行Android 4.4.2 KitKat操作系统。

    高通的骁龙810处理器内置了四颗Cortex-A57架构核心和四颗Cortex-A53核心。根据高通的说法,骁龙810的性能比骁龙805增加了55%,功耗上也降低了20%,内置的图形处理器也升级成Adreno 430,比Adreno 420提升了30%。

    如果骁龙810真的会在2015年大范围出货,那么不知道哪款产品有可能成为首个搭载骁龙810的旗舰机型。之前有消息称会是谷歌的Nexus 6,从上市时间来看也非常吻合,不过目前来看还不能确认。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻