• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英伟达公布64位Tegra K1更多细节

来源: 爱活网
时间:2014-08-15

    昨天宏碁发布了采用Tegra K1芯片的Chromebook 13笔记本,这台设备据说拥有13小时的续航能力,也算是给人丁稀薄的Tegra K1家族增加了一枚子嗣。不过对英伟达而言,K1家族更闪耀的明日之星在于64位版,也就是传说中的“Denver(丹佛)”架构。在昨天的HOT CHIPS大会上,英伟达公开了更多有关64位版Tegra K1的消息。

  这款芯片采用双核Project Denver CPU,基于ARMv8微指令集,时钟频率2.3GHz。英伟达宣传这颗据称是全球首款为Android系统所制的64位ARM芯片带来了“非同一般的性 能和能耗表现”,虽然是双核却相比移动级的四核和八核处理器更有性能优势。按照英伟达的说法,它们期待在某些任务的执行方面,64版Tegra K1能够达到桌面级处理器的水平,而且所耗资源更少。

  每个Project Denver核心都采用了7路超标量设计,也就是说每个时钟周期可以并发执行多7条微指令,另外配备有128KB容量4路L1指令缓存和64KB 4路L1数据缓存,以及双核共享2MB 16路L2缓存。Denver核心还用到了名为“动态核心优化(Dynamic Code Optimization)”的技术,可针对不同应用选择处理方式,并将之存入专用的128KB缓存中。据说这样能够减少重复再优化的开支,应用开发 者在使用的时候也就不需要重写软件了。

  另外就OEM厂商来说,Denver版Tegra K1针对32位版做到了接脚对接脚,所以要从硬件层面考虑升级的话也不会显得太麻烦,虽然似乎采用32位版K1的OEM厂商原本也不是很多。软件方面,英 伟达也宣布“已经在64位版Tegra K1芯片上针对Android L做适配了”。预计Tegra K1 "Denver”将在今年晚些时间推向市场。至于好多同学关心未来究竟有哪些合作伙伴加入,英伟达仍保持了含蓄——按照先前的传言,今年谷歌的 Nexus新平板可能会采用64位的Tegra K1。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻