• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

节能电视解析 告诉你什么电视才节能

来源: 中关村在线
时间:2014-08-15

告诉你什么电视才节能

随着社会节能减排意识的不断加强以及前两年家电节能补贴的推动,现在越来越多的消费者在购买电器时会优先考虑能效高的产品。而且阶梯电价的实施,也让许多人意识到了节电与自身利益之间的紧密联系。电视作为家庭必备家电之一,其耗电量往往被人忽视。尤其是传统的显像管电视机淡出市场后,人们更觉得电视已经不怎么费电了。而实际上市面上还是存在着几种不同类型的电视机,他们之间能耗有着明显的差异。




当然,也会有不少消费者会说,买个电视不用那么麻烦,看看电视有没有节能特点,能效指数高不高,就足够了。但是实际上,不同类型的电视能效指数算法是不同的,并不是能效指数高的电视一定比能效指数低的电视省电。而且,现在正是能效标识更新换代的时候,市场上可能还残存着一些旧标产品,这也会给消费者购买电视带来困扰。


消费者要注意区分新旧标识

今天在这里,笔者就先给大家简单介绍一下平板电视能效标准的内容,并将几种类型的电视以及节电技术一一讲解。

平板电视能效指标说明

能效标识又称能源效率标识,是附在耗能产品或其小包装物上,表示产品能源效率等级等性能指标的一种信息标签。自2005年31日起率先从冰箱、空调这两个产品开始实施能源效率标识制度。一年后《彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值》(GB12021.72005)正式实施,但是这个制度只针对传统CRT彩电,并未对等离子、液晶电视进行详细限制。



彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值

直到2010年121日《平板电视能效限定值及能效等级》才开始实施,对等离子电视和液晶电视能耗进行了详细的规定。2013101日的《平板电视能效限定值及能效等级》GB 24850-2013开始实施,并责令所有平板电视2014101日前完成换证工作。虽然旧标在去年10月就已经不再颁发,但是现在换证大限还未到,市场上可能还存在旧标的电视产品,消费者应该加以区分。的能效等级标识编号为GB 24850-2013,而旧的标识则是GB 24850-2010

接下来我们来说一下平板电视能效指数的算法,主要由两个公式组成:

1、平板电视能源效率Eff=屏幕平均亮度×屏幕有效发光面积/(开机功率-信号处理功率)

2、平板电视能效指数EEI=平板电视能源效率Eff/平板电视能源效率基准值

其中,屏幕平均亮度、屏幕有效发光面积、开机功率都是通过测量得到的。而信号处理功率数值是固定的,当电视使用模拟信号时取4W,当使用数字信号时取8W。平板电视能源效率基准值的数值也是固定的,当电视是液晶电视时取1.1cd/W。当电视是等离子电视时,分辨率达到全高清级以上的取值0.32 cd/W,否则取值0.45 cd/W


平板电视能效标准对等离子电视基准值的规定

由公式中可以看出,当电视能源效率Eff一样的时候,液晶电视的能效指数EEI低于等离子电视的能效指数EEI。反之同样能效指数的电视,液晶电视就比等离子电视省电。由于计算方法的不同,不能单纯看能效指数来比较等离子电视和液晶电视的能效的。


新的平板电视能效标准要求很高

上面讲述的平板电视能效指数EEI按照规定数值区间,分为三个等级。一级为等级,是节能产品的目标值,指标确定在当前市场同类产品的水平;二级为节能产品评价等级,指标按照当前同类产品能效前20%左右设定;三级为市场准入等级,主要用于淘汰市场上高耗能产品。


新旧平板电视能效指数对比

通过上面对比图我们也可以看到,2013年新出的标准远高于2010年的旧标准。这一方面是为了促进电视向着节能方向发展,另一方面也是因为大多数液晶LED电视都能达到旧标的一级能耗,需要提高标准来更准确地划分。按照新的能耗标准,曾经的1级能效产品很可能就成为了3级能效的产品。现在还在过渡时期,消费者一定要注意区GB 24850-2013的新标与GB 24850-2010的旧标。

平板电视节能分类探讨

平板电视其实就是指屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机,主要包括液晶显示LCD、等离子显示PDP、有机电致发光显示OLED、表面传导电子发射显示SED等几大技术类型的电视产品。现在市场上主流的类型就是液晶电视LCD和等离子电视PDP,而OLED也开始出现在高端市场。这几种平板电视因其画面显示原理不同,背光材质不同等原因,在能效上也有不同的表现。

●  等离子电视

等离子PDP电视的工作原理是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像。具有亮度高,图像无扭曲,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳,运动画面无拖尾等特点。但是由于其工作原理,等离子电视在成像过程中发热量非常大,就导致了能量的损失,降低了产品的能效。但是由于等离子电视是屏幕自发光,当画面亮度较低的时候相当于降低了电视的发光量,达到了动态节能的目的。反之,当画面非常绚丽的时候,电视功率会变得非常大。总体来说,等离子电视在节能方面的表现还是差强人意的。



等离子电视工作原理

●  液晶电视

关于液晶电视许多人都有个误区,认为LCD和LED是液晶电视的两种类型。而实际上液晶电视的英文缩写就是LCD,液晶电视正确的应该分为冷阴极荧光灯管(CCFL)背光和发光二极管LED)背光两种。与等离子电视不同,液晶电视的面板并不发光,要靠单独的背光使屏幕亮起来。CCFL背光电视和LED背光电视在面板的使用上并没有区别,而液晶面板自身能耗非常低,那么液晶电视很大一部分的能耗便来源于背光。在背光方面,LED(发光二极管)功耗又明显低于CCFL(冷阴极荧光灯管),这就让LED电视在能耗方面表现非常出色。


CCFL背光源电视与LED背光源电视


侧入式LED背光与直下式LED背光

现在LED背光电视也有两种类型,一种是直下式的一种是侧入式的。他们的区别就在于一者是将LED灯均匀的排列在面板后面,另一者则是在将LED灯安置在屏幕的两侧。理论上直下式LED电视画质表现更加优异,侧入式在机身厚度和节能方面更加有优势。但是随着技术的不断改进,直下式电视采用了局域控光技术,侧入式的画面光线也更加均匀,两者的差别并不是很大。

LED电视节能技术分析

的平板电视能效标准提高了这么多,让许多LED液晶电视厂商都吃不消。当然,为了能够贴上节能高能效的标签,LED液晶电视厂商也在通过各种技术来降低电视的能耗。

●  优质的面板/高透膜

液晶电视屏幕出现画面,是通过背光穿透过面板实现的。使用优质的面板或者使用高透膜能够更加有效得控制光的的通过,减少光在面板上的能量损失。这样达到以前相同的屏幕亮度,需要背光的亮度就会变低,能耗也就会变少。



背光通过面板需要消耗一定量的能量

●  区域背光源控制技术

现在许多LED电视都使用了区域背光控制这项技术,虽然不同厂商的产品技术上会略有不同,但是基本的原理是一样的。就是将电视的LED背光组,按照屏幕上的位置划分为几十个或者上百个区域。当所在区域的画面较暗时,相应位置的LED灯就会在电视芯片的控制下自动降低亮度。这样既能够提高画面的对比度,减少漏光现象,还能够有效地节能。


区域背光控制技术

●  智能亮度调节技术

智能亮度调节技术是现在非常常见的一项技术。电视能够通过感光元件或者摄像头感知环境的亮度,并根据亮度大小自动调节电视的屏幕的亮度,以达到的观看效果。这项技术非常人性化,在节能的同时还能在昏暗的环境下保护眼睛。


智能亮度调节技术




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 二极管 大联大 富昌 Avnet

更多新闻