• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器模拟创新提升车载信息娱乐与充电体验

来源:EEWORLD
时间:2014-08-14

    可通过 USB 3.0 控制及无线充电技术增强连接便捷性,并改进信息娱乐系统的电源管理系统。

    2014 年 8 月 14日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出包括高性能电源管理、超高速 USB 与逻辑在内的 7 款产品,积极提升车载信息娱乐与用户驾驶体验。TI 此次不仅推出了一款全新电源管理集成电路 (PMIC),可提高信息娱乐系统性能,而且还推出了业界首批 USB 3.0 器件和一款汽车自由定位 Qi 无线电源发送器,可让用户实现更愉悦、更便捷的连接体验。

支持新一代信息娱乐系统
    TI TPS659039-Q1 PMIC 不仅支持 DRA74x“Jacinto 6”处理器,而且还可限度降低新一代信息娱乐系统设计中的系统级功耗。与同类竞争器件相比,该 PMIC 可通过自适应电压缩放改进散热管理,通过内外部同步降低电磁干扰 (EMI),并通过电源排序实现高度的设计灵活性,不仅可节省板级空间,缩短开发时间,而且还可减少对其它微控制器的需求。

    TPS659039-Q1 上电只需 15 毫秒,这可帮助用户闪电般地快速访问驾驶员信息、摄像头视窗、导航系统以及平视显示器。此外,设计人员还可选用该 PMIC 为汽车与工业应用中的双核及四核 ARM® Cortex-15 处理器供电。

    在复杂的信息娱乐系统中, SN74AUP1T34-Q1 与 TXS0102-Q1 电压电平转换器只需在不同工作电压的处理器和原有外设之间连接不兼容的 CMOS 逻辑通信,便可解决电压不匹配问题。

便捷的 USB 连接与无线充电
    TI TUSB8041-Q1 及 TUSB8020B-Q1 USB 集线器控制器与 TUS9261-Q1 USB 至 SATA 桥接器率先在汽车应用中实现支持多达 4 个 USB 端口的 USB 3.0 连接。TUSB 器件可实现支持 5Gbps 数据流量的 USB 3.0 通信功能,能够充分满足各种多媒体应用需求,包括移动电话或外部硬盘驱动器 (HDD) 及固态磁盘驱动器 (SDD) 等,从而支持便携式游戏与导航系统。两个集线器控制器的下游端口支持 USB 电池充电 1.2 标准、充电下游端口 (CDP)、握手以及上游端口未连接时的专用充电端口 (DCP) 模式。USB 3.0 集线器控制器支持 USB 充电并具有比同类竞争器件更高的接收灵敏度,不仅可缩小板级空间,而且还可简化系统设计。

    bq500414Q 是业界首款符合汽车质量要求与 Qi 1.1 标准的无线电源发送器,支持自由定位、异物检测以及系统级 EMI 增强功能。该发送器 IC 可实现在汽车控制台(采用 A6 线圈设计)进行无线充电,能为驾乘人员带来更简单的轻松充电体验。
 
供货情况与封装
    所有器件都已开始批量供货,封装情况如下:
TPS659039-Q1:169 引脚、NFBGA 封装;
SN74AUP1T34-Q1:5 引脚、SC70 (DCK) 封装;
TXS0102-Q1:8 引脚、VSSOP 封装;
TUSB8020-Q1:48 引脚、QFP 封装;
TUSB8041-Q1:64 引脚、QFP 封装;
TUSB9261-Q1:64 引脚、QFP 封装;
bq500414Q:48 引脚、7 毫米 × 7 毫米 VQFN 封装。








ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻