近智能家居市场发展迅速,海尔等传统白电企业和小米等智能手机企业,赫马、博联等新智能创新企业,BAT等互联网企业都在大力研发的投入,努力占领市场的先机。智能家居市场在各方的推动下发展迅速,各类新产品成出不穷,从智能路由器到智能电视,智能插座、智能灯、空气检测仪、智能温控器等等。 可以看出其以互联网接入口为起点打造智能设备的生态链,终覆盖智能家居的方方面面,以规模效益拉低价格,迅速扩展市场占有率,将客户接入互联网,采集大量的数据,实现互联网增值服务。
在这惨烈的竞争中,各方都极力的通过扩大用户规模拉低生产成本,其实都遇到一个显而易见但是大家都容易忽视的问题,智能设备的核心部件,中央处理器大多都不能实现自主,导致国外企业收取了巨额的利润,如高通对手机高端芯片的垄断,以至于国家要对其进行反垄断调查。另一个方面是国外芯片的合作门槛较高,中小型的创新企业往往没有话语权,不能很好的配合自己的产品开发。如智能家居产品中,很多都采用了ARM架构的嵌入式芯片,国内企业可以通过商业授权获得ARM的内核,自己添加其他的IP,形成自己的芯片产品,但是这个门槛也是比较高的,往往成为沉重的经济负担。
在这种情况下,具有自主CPU内核开发实力的国产龙芯是一个不错的选择,龙芯嵌入式芯片有龙芯1A、1B、1C、1D等,性能适用、性价比较高,更好的是龙芯掌握自主研发CPU内核的技术实力,可以根据客户的需求定制芯片,并且收费也较低。如龙芯1D就是采用龙芯自主研发的内核,根据客户需求定制的嵌入式芯片。
龙芯1D是超声波热表、水表和气表测量专用SoC芯片。该芯片集成超声波时间测量、超声波脉冲发生器、温度测量单元、CPU、串口、红外收发器、段式LCD控制器、电压检测单元、空管检测单元、超声波换能器断线检测等功能部件,配合完善的编程、仿真、调试环境,将会大大简化超声波热表测量系统的软硬件设计。另外,龙芯1D芯片采用特殊的电源设计,实现对芯片功耗的动态精细化管理,在低功耗方面有着出色的表现。
龙芯在智能家居市场中比较适合的产品有智能路由器,家庭网关,家庭服务器等,现在又新添加了智能电子门锁产品方案。
如果说智能路由器是智能家居网络入口和控制中心,并且被各大厂家激烈争夺,那么智能门锁就是未来智能家居的门户了,其市场还有很大的发展空间。因为智能家居的用户无论是谁都必须经过房门出入家庭,智能门锁需要具有人体生物特征身份识别、远程开锁、远程摄像、危险报警等功能,并可增加无线模块接入智能家居无线网络,将身份识别信息通知智能家居控制主机,实现个性化场景控制。在这些功能中,人体特征自动身份识别尤为重要。
智能家居要成为真正的智能家居,必须具有对用户进行自动化的身份识别的功能,才能便捷的有针对性的提供个性化的服务。现有的智能家居一般需要用户手动的在遥控器或手机上输入用户名,密码才能能识别用户,这恰恰增加了用户的操作次数,削弱了用户体验度,即便是可以通过携带门卡,手环来进行识别,也是比较麻烦的。笔者以为,只有实现自动识别用户身份之后,各种智能家居设备才能实现真正的智能功能。自动身份识别功能是一切智能家居产品的基本功能,而根据人体生物特征自动识别是方便和自然的识别方式,而目前具备生物特征自动身份识别功能的设备还非常少,比较常见的是考勤器类产品,苹果 iPhone5S 具有指纹识别功能,证明了苹果对身份识别的重视,而智能电子门锁正是具有这一基本功能的智能家居产品。采用简便自然的指纹识别方式,用户无需携带钥匙,无需佩戴门卡,无需牢记密码,并且智能门锁可以通过无线网络将身份识别信息与各种智能家居设备共享。用户通过指纹开锁后,智能门锁自动识别用户身份,是男主人还是女主人或是小孩或老人,将身份信息通过智能路由器通知智能家居主机和各个智能设备。智能灯光自动打开提供个性化的光照度和场景灯光;智能插座自动打开空调并根据用户喜好选择合适的温度进行条件;背景音乐自动播放用户喜欢的乐曲,还可以根据用户的生日等个性信息提供生日祝福等惊喜。这一切的智能家居应用都建立在自动身份识别基础上,因此可以预见智能电子锁将是未来智能家居重点拓展的领域,智能电子门锁将融入到智能家居系统中,成为智能家居的门户级应用,龙芯智能门锁方案有非常大的需求空间。
目前广州龙芯中科可提供采用龙芯1C智能门锁解决方案,性价比高,并可根据用户需求进行定制。
龙芯智能门锁方案
龙芯智能门锁是基于龙芯1B/1C300处理器开发的一款面向智能家居的高级门锁方案。此方案具备手机短信开锁、指纹开锁、液晶屏数字触摸开锁、机械开锁等多种功能,并安装有摄像头模块,具备防挟持报警功能,在危险时刻摄像头将同步进行拍照并通过彩信方式将图片发送给指定手机,实现远程控制和静默报警,功能齐全,主要适用于高档小区、别墅。
龙芯简单电子锁方案
龙芯简单电子锁是基于龙芯1C100处理器开发的一款以基本满足一般家庭需求为主的普通门锁方案。此方案包括指纹、密码、刷卡等开锁功能,用4节碱性干电池供电,开锁次数达6000次,具有低成本、低功耗、使用简单的特点。适用于普通住户。另外龙芯对嵌入式芯片市场非常重视,除了推出几款重量级的芯片和产品方案外,同时也会提供配套的产品开发技术支持,以解决开发者对龙芯的开发环境,开发技术不太熟悉的问题。目前龙芯开发学习的主要方式有以下几种。
龙芯中科公司是龙芯技术源头,可提供开发板和开发系统,比较适合大中型公司,高校,科研单位。子公司广州龙芯中科作为华南地区龙芯芯片技术源头,面向国家安全、电子消费品、工业控制、信息化教育、物联网应用、智能家居、安防等领域,业务涵盖芯片设计与销售、配套解决方案开发以及芯片定制等。
龙芯方案产品公司,如中科梦兰,早的龙芯产业化基地,可提供各种龙芯产品和方案。其教育信息化(教育云、智慧课堂、数字校园)、农村信息化、党政军信息安全办公、智慧城市建设等行业方案,龙芯电脑互动教学系统和学龙智慧课堂(电子书包)已在全国10多个省市规模应用,龙芯3号多核处理器计算机和服务器产品已在10多个中央部委和地方信息化项目中得到应用,其应用领域和范围在不断扩大。
龙芯开源社区,可提供便宜的龙芯学习开发电脑和开发板。龙芯俱乐部是龙芯社区,目前网站在线提供8089B 龙芯迷你笔记本。该机采用龙芯2F芯片,社区团购价379元,是便宜的龙芯学习开发电脑,已经在上面成功进行了debian、红旗、中标、openwrt等系统的移植,目前是后一批正在团购。正在开发中的开源龙芯主板将会实现硬件和软件全部开源,方便开发者学习,近期还将推出龙芯3B1500的迷你台机。龙芯俱乐部淘宝专卖店已经开通,可以提供龙芯芯片,龙芯1C开发板、龙芯北斗导航主板等龙芯产品。
龙芯1C开发板
龙芯1B 车载北斗导航主板