处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

设计工程师解读8位MCU向32位转换之策

设计工程师解读8位MCU向32位转换之策
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-12
  • OFweek 电子工程 网讯:8年时间内,技术不断发展,32位架构上市,使得工程师能够前所未有地推进其设计,我们也得以亲眼见证了微控制器市场的发展变化。

    在全世界每天使用的数十亿件嵌入式设备中,许多仍然采用传统的8位和16位微控制器。很多嵌入工程师是跟着这些较老的架构一起成长起来的,这些架构成本低、功耗低而且十分简单,即使32位设备发展迅猛也没有妨碍它们的受欢迎程度。但是,32位设备声望渐隆,我们有必要对这个新架构的差异、优势和机遇进行详细说明。

    现在,每个新项目都需要先回答下列问题:继续采用8位架构会错过什么?32位架构能够提供什么?32位设备目前占据着嵌入式 MCU 销售的地位,我们是否应该立即采取行动以避免落后?

    幸运的是,我们的行业创新永无止境。有了Freescale®(飞思卡尔)、Atmel®、NXP®及其它设备所采用的ARM®Cortex®-M0+等内核,32位处理器就能够媲美传统8/16位MCU的实力,同时还能够提供众多的优势,让升级变得极具吸引力。Cortex-M0+内核为转换而生,它的32位功能可将项目提升到一个全新的高度。

    为什么要向32位转换?

    如果你问学工程的新生为什么要从8位向32位转换,那么你可能会得到这么一个明确的答案:32位是8位的4倍,位越高当然越好!实际上事情并非那么简单,不过32位MCU十分重要自有其很多令人信服的理由,即使对于“传统的”8位和16位项目来说也是如此。

    提高性能:向32位内核转换之后,相对于目前使用的8位和16位架构来说,每MHz性能可以提高2-40倍。你可以获得更快的32位数学运算处理速度,以及单周期32位乘法运算。而且,你还可以获得单周期IO,用于位拆裂和软件协议仿真。

    所有这些功能开启了全新的可能性,涉及软件堆栈(USB、蓝牙等)、RTOS、高级UI等等,而且还剩余充足的处理能力用于应用软件的自定义功能。

    提高能源效率:Cortex-M0+内核效率极高,其Coremark/mA较8位或16位竞争性产品高达2倍。嵌入式系统结合这种强大的Cortex-M0+内核,可以更快地完成任务并返回睡眠模式,从而节省能源。

    即使睡眠模式也能够很好地节省功耗:在飞思卡尔Kinetis®L系列产品上进入9种模式中的深度睡眠模式时,其功耗低至《1uA。而且,由于Kinetis系列产品上的外围模块采用智能设计,因此你可以在不唤醒内核的情况下做更多的事情,从而进一步节省功耗。

    提高代码密度:似乎违反直觉的是,使用32位处理器将导致代码长度减小。不过,Cortex-M0+内核使用Thumb-2指令,其中许多指令仅占用16位闪存。而且请记住,8位处理器上的许多指令实际长于8位。此外,视具体应用而定,8位指令的多个字节可以用32位MCU的一个指令取代,就像下面的16位乘法运算一样。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 DAC1220E 0.95MB 27013次
    2 EPCS128SI16N 0.94MB 24893次
    3 1N4001 0.19MB 21544次
    4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18564次
    5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18208次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 14567次
    7 DS1337U+ 0.28MB 13323次
    8 DMG2305UX-7 0.40MB 13212次
    9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12441次
    10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11548次