处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平集团推出基于ADI的电能质量在线监测系统方案

大联大世平集团推出基于ADI的电能质量在线监测系统方案
来源:EEWORLD 时间:2014-08-08

    2014年8月7日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平针对电能质量监测市场,推出ADI电能质量在线监测系统方案。可以实现对电能的远程在线监测,对采集数据的分析、处理,并生成各种电能及电能质量报表、分析曲线、图形等,便于电能的分析、研究。

    电力行业是关系国计民生的基础性行业。随着全球资源环境压力的不断增大、电力市场化进程的不断深入,可再生能源等分布式发电单元的数量不断增加,用户对电能质量要求的不断提升,传统网络已经难以满足社会发展需求,建设更加安全、可靠、环保、经济的现代电网成为全球电力行业的共同目标。随着网络通信技术和信息技术的迅速进步,为适应当代电力系统运行的需要,这项技术正朝着网络化、信息化、标准化的方向发展。

图示1-电能质量在线监测系统方案框图

图示2-基于ADI ADSP-CM403 的电力监控方案的功能框图


 
功能描述:

 采集 4 路电压,10 路电流(0 - 100A);
设计精度达到千分之二;
预留 CAN、SPI、I2C、RS232、RS485 通信接口;
预留 Σ – Δ 调制器 ;
谐波分析。
重要特征
 双通道16位SAR ADC,无失码,13+ ENOB,转换速率达380ns,适应于高精度闭环控制应用。
240 MHz ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法。
384KB SRAM和2MB闪存,从容应对大程序。
高级PWM和定时器功能,可有效提升转矩波动和电机性能。
SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器。
谐波分析引擎,可兼容并网连接。
以太网和USB接口,支持网络接口。
2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。
16位异步存储器总结,可连接外置SRAM或FPGA。
24x24 176引脚LQFP封装,搭载91个GPIO引脚和16个ADC输入引脚,专门针对电机控制应用而优化。
支持105 的环境工作温度,适用于工业应用
















图示3-方案架构图

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28189次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25411次
3 1N4001 0.19MB 22051次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19538次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14917次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14455次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13414次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次