• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

定制系统增速快 谷歌Android营收难

来源: 中关村在线
时间:2014-08-07

  据外媒TNW报道,Android智能手机已经占据了全球市场85%的份额,远超iOS,不过后者却在创收方面遥遥。究其原因,“非Android的定制版系统”增长迅速或许是主要因素之一。


类似亚马逊Fire OS的AOSP系统影响了谷歌软件创收(图片来自Computerworld)

  对于Android平台来说,第三方厂商主要通过两种方式使用。一种是谷歌开放手机联盟(OHA)使用的官方授权版Android系统,其会内置一些谷歌服 务,并对定制化有所限制;另一种是Android开源项目(AOSP),其允许厂商深度定制,也是应用多的一种方式。例如亚马逊推出的 Kindle Fire和Fire Phone,用自家服务替换了谷歌的原生应用。


  市场调研机构ABI Research移动设备市场高级主管尼克·斯宾瑟指出,中国和印度的厂商推动了AOSP设备的普及,并且以此带动了亚洲市场相关业务的发展,“不过,这种趋势主要体现在亚洲市场,而不是美国和欧洲。”  作为一家不以硬件为主的公司,Android系 统内的服务是谷歌主要的创收方式。而AOSP的发展却让谷歌丧失了对Android系统中服务的控制,从而影响了软件收入来源。数据显示,今年5月到7月 期间,AOSP手机的出货量占全球智能机市场份额20%,环比增长为20%。由于AOSP手机拥有众多低端机型,使得用户无需花费过多就可以入手一部智能 手机,而这些人并不会使用谷歌服务。

  为了应对来自AOSP的挑战,谷歌已经提出了Android One计划,后者可以向中低端市场推出100美元以下的系统平台,拉低了Android手机的 入门标准。更重要的是,Android One内置了谷歌的应用和服务。谷歌希望利用Android One统一用户体验,从而让用户逐步摆脱对AOSP 手机的依赖。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻