• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K时代就要来临 手机的CPU芯片够强大么?

来源: 太平洋电脑网
时间:2014-08-07

  在4年的时间里,智能手机的屏幕分辨率从800x480一路飙升到了1080P,本以为1080P会hold住 挺长时间,短时间内手机屏幕分辨率应该不会有大的提升,但显然是我“图样图森破”。2013年12月18日晚,全球首款采用2560x1440分辨率屏幕 的vivoXplay3S在水立方发布,距离全球首款1080P的手机——HTCButterfly发布仅仅只有一年时间。自此,智能手机屏幕正式进入 2K时代,照这样的速度发展下去,我们很有可能在两年内就会看到4K手机屏幕。

  4K超高清作为1080p高清分辨率的继任者已经是无可争议的事实了,4K超高清分辨率在电视行业已经不算什么新鲜事,它代表了未来的方向,那么手机屏幕达到4k级别又有什么优势呢?

  首先是3840x2610分辨率的屏幕更完美的点对点显示4k视频,视觉效果更佳,前提是如果你的手机容量够大能装的下4k片源的话;其次就是显示效果 要更加细腻。其实在手机配备4K分辨率的屏幕之前,高通系列的处理器早已经跃跃欲试,想要证明自己的实力了,也就是说,虽然屏幕不是4K分辨率的屏幕,但 你的手机或许已经可以录制或者播放4K分辨率的视频了。当然前提是你的手机得有一颗强劲的“芯”,下面这两颗“芯”就挺好。

  骁龙801

  在GPU方面,骁龙801集成一颗Adreno330的图形处理单元,其计算性能是前代Adreno320的两倍之多,并且还支持OpenCL、OpenGLES3.0、RenderscriptCompute等其它接口。

  值得一提的是,开发人员通过创新的统一渲染架构(UnifiedShaderArchitecture)和Adreno图形开发工具,可以获得高端3D 图形质量以及高能物理、实时反射和折射等效果,以达到游戏机级别的水准。骁龙801支持1080PH.265视频解码,在面对目前市面上主流的1080P 高清视频时能够轻松无压力地完成解码,并且一样可以支持4K级别的高清视频。

  相对于上一代的骁龙800,在骁龙801的MSM8974AB/MSM8974AC高阶版本当中,具备了更高的GPU频率以及ISP频率,在大型3D游 戏构建以及图像处理方面将有更好的表现,因此它可实现的GPU计算,包括图像和视频后期处理效果,如对象清除和复制等等。

  同时得益于Adreno330,它极大程度提高了计算机视觉应用的速度,使得图像和视频识别及追踪更加快捷,这对平常我们观看高清视频时有着更好的提升。总结起来就是就一句话:801播放4K视频完全无压力,随意拖拽无卡顿。

  骁龙805

  5月30日,高通在北京举办了骁龙805处理器中国芯赏会,带来了有关骁龙805处理器的更多技术细节。骁龙805将会是今年下半年主打的高端处理器, 同时也是首个支持4K分辨率显示的移动处理器,新的Adreno420GPU则是805处理器的亮点所在。为了支持4K分辨率显示,骁龙805的内存控制 器提升到支持双通道64bitLPDDR31600MHz,带宽可以达到25.6GB/s,是现有骁龙800的两倍。

  总结起来就 是,跟801不同,805不局限于只能录制、播放4K的视频,而是支持4K分辨率显示。举个例子,有的手机是720P的屏幕,但这不影响它播放1080P 的视频,但你懂得,这几乎没有什么意义,因为屏幕的分辨率和视频并不是点对点地显示,只有当屏幕也是1080P显示,视频也是1080P,我们才能看出真 正的全高清效果。骁龙805一来,也就是意味着我们可以用4K的屏幕来看4K的视频了。

  很有必要解释一下为什么骁龙805是首个支持4K分辨率显示的移动处理器。对智能手机或者平板来说,都是SOC(SystemonaChip),也就是 说显示核心是集成的,和CPU共享内存带宽,没有独立的显存。而手机也好,平板也好,分辨率都越来越高,这就对内存带宽提出了很高的要求,因为在内存带宽 不够而分辨率过高的情况下,无论处理器快到什么程度系统都会卡。

  拿TheNewiPad作参考,A5X处理器其实只是一个双核A9的处 理器,和MT6577一个档次。而能支持TheNewiPad流畅运行的其实是A5X强大的图形性能和内存带宽,A5X的内存带宽高达12.8GB/S。 TheNewiPad的分辨率是2048*1536=314万像素,也就是说,苹果认为每100万像素提供4GB/S的带宽可以保证基本流畅性。和A5X 而同时期的A9四核处理器带宽只有4.2GB/S,6.4GB/S。他们用1280*720=92万像素的分辨率,每100万像素可以提供超过4GB/S 的带宽,基本也能保证流畅。

  因此不难理解到了1920*1080=207万像素的时候,就只有APQ8064的8.3G/S带宽勉强可以支撑了,这就是为什么代1080P智能 手机都用骁龙800的原因。而骁龙801(8974AC)内存带宽高达14.9GB/S,支持2560*1440=368万像素的分辨率,刚刚过了4GB /S每100万像素的底线,也有了流畅的基础。这是为什么的几款手机敢于支持这个分辨率的基础。

  到了骁龙805,带宽达到了25.6GB/s,是骁龙800的两倍,3840*2160=830万,每百万像素也可以提供3GB-4GB/S的带宽,算下来也是勉强可以保证,高通也正是因此才称骁龙805支持4K分辨率显示。

  总结

  今年上半年的旗舰机大都配备了骁龙801,如无意外,骁龙805将是下半年旗舰机的标配。如果您对手机上看视频有很高的要求,手机刚好也该换新的了,那 么配备了这两颗“芯”的手机绝对是。只是小编提醒您,不要一味被所谓的4K所吸引,因为就目前而言,4K更像是一个噱头而非功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻