• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

笙科发表新一代Zigbee/RF4CE无线射频收发晶片

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-06

  • OFweek 电子工程 网讯:笙科电子(AMICCOM)发表新一代高整合 Zigbee / RF4CE无线射频收发SoC晶片A8153 ,该晶片RF部份是依 Zigbee PHY 层与 MAC 层的2.4GHz射频设计,并整合高效能的1T Pipeline 8051 MCU ,内建32Kbytes Flash、2Kbytes SRAM,配备UART、I2C与SPI 等数位介面,2个Channel的PWM输出,并提供2线式的ICE介面,并可使用Keil C开发与除错。

    A8153的RF部份延袭笙科既有的Zigbee/RF4CE 无线射频收发晶片 A7153 ,并已获得Zigbee Alliance ZCP的认证。 A8153 的RX模式为23mA,TX模式为18mA (0dBm 输出)。此外, A8153的优点在于休眠模式的化,Sleep mode (PM1)只需5.8uA,并配合WOR (wake on radio)功能,MCU在休眠的模式中也可以接收RF封包,让功耗达到小的状况。如不需RF接收,亦可进入省电的Sleep mode(PM3) ,使用I/O (Key)唤醒重启,耗电低于0.7uA,此种设计适合于摇控器的应用。

    RF 效能部份,支援IEEE802.15.4标準定义的PHY层与MAC层, 可程式RF 输出功率 (範围为- 20至3dBm), 高接收灵敏度(-95dBm @ PER<1%)。其他效能方面, A8153 内建的AES-128可实现符合Zigbee (IEEE 802.15.4)安全标準之CCM 模式,以及载波感测多重存取/碰撞避免机制(CSMA/CA,Carrier Sense Multiple Acces/Collision Avoidance) 的沟通方式,自动应答(Auto ACK),讯息通道能量侦测(ED)及连结品质指示(LQI)等功能,并整合在中断控制器中,大幅降低MCU的负担及功耗。此外,晶片内部具备的Auto Calibration机制,可克服半导体的製程变异,可稳定地在各种环境下工作。

    笙科电子提供韧体通讯协定(RF4CE stack符合RF4CE标準),使用者可以利用程式库中的Easy Mode来缩短韧体开发週期,工程师仅需专注于应用层的开发,唿叫 Easy Mode 提供的几个简单函式库即可完成整个 RF4CE 的通讯协定(含NWK层、MAC层与PHY层)。并支援一对多的星状网路,使用者可视个别需求,自行设计所需的网路节点。在硬体设计方面,开发套件包含一组遥控器与接收器,接收器可透过USB连结PC端的应用程式,并保留一个 UART 介面连结主系统的处理器,简化系统整合的复杂度。

    A8153採用 5 mm x 5 mm QFN-40 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻