• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通骁龙801/805解析:你的4K“芯”够强吗?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-06

  • OFweek 电子工程 网讯:在4年的时间里,智能手机的屏幕分辨率从800x480一路飙升到了1080P,本以为1080P会hold住挺长时间,短时间内手机屏幕分辨率应该不会有大的提升,但显然是我“图样图森破”。2013年12月18日晚,全球首款采用2560x1440分辨率屏幕的vivo Xplay3S在水立方发布,距离全球首款1080P的手机——HTC Butterfly发布仅仅只有一年时间。自此,智能手机屏幕正式进入2K时代,照这样的速度发展下去,我们很有可能在两年内就会看到4K手机屏幕。

    4K超高清作为1080p高清分辨率的继任者已经是无可争议的事实了,4K超高清分辨率在电视行业已经不算什么新鲜事,它代表了未来的方向,那么手机屏幕达到4k级别又有什么优势呢?

    首先是3840x2610分辨率的屏幕更完美的点对点显示4k视频,视觉效果更佳,前提是如果你的手机容量够大能装的下4k片源的话;其次就是显示效果要更加细腻。其实在手机配备4K分辨率的屏幕之前,高通系列的处理器早已经跃跃欲试,想要证明自己的实力了,也就是说,虽然屏幕不是4K分辨率的屏幕,但你的手机或许已经可以录制或者播放4K分辨率的视频了。当然前提是你的手机得有一颗强劲的“芯”,下面这两颗“芯”就挺好。

    骁龙801

    在GPU方面,骁龙801集成一颗Adreno 330的图形处理单元,其计算性能是前代Adreno 320的两倍之多,并且还支持OpenCL、OpenGL ES 3.0、Renderscript Compute等其它接口。

    值得一提的是,开发人员通过创新的统一渲染架构(UnifiedShader Architecture)和Adreno图形 开发工具 ,可以获得高端3D图形质量以及高能物理、实时反射和折射等效果,以达到游戏机级别的水准。骁龙801支持1080P H.265视频解码,在面对目前市面上主流的1080P高清视频时能够轻松无压力地完成解码,并且一样可以支持4K级别的高清视频。

    相对于上一代的骁龙800,在骁龙801的MSM8974AB/MSM8974AC高阶版本当中,具备了更高的GPU频率以及ISP频率,在大型3D游戏构建以及图像处理方面将有更好的表现,因此它可实现的GPU计算,包括图像和视频后期处理效果,如对象清除和复制等等。

    同时得益于Adreno 330,它极大程度提高了计算机视觉应用的速度,使得图像和视频识别及追踪更加快捷,这对平常我们观看高清视频时有着更好的提升。总结起来就是就一句话:801播放4K视频完全无压力,随意拖拽无卡顿。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻