• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MathWorks 推出Simulink Real-Time

来源:EEWORLD
时间:2014-08-06

    提供完整、集成的实时仿真和测试,使工程师能够通过 Simulink 模型建立、测试并实时运行应用程序。

    中国北京 – 2014 年 8月 5 日 – MathWorks宣布将把 Simulink Real-Time™ 用于 Simulink® 产品系列。Simulink Real-Time 在公司的 Release 2014a (R2014a) 中提供,可让工程师在连接到其物理系统的特定目标计算机硬件上,通过 Simulink 模型建立、测试和运行实时应用程序,提供完整的端到端实时仿真和测试解决方案。

    Simulink Real-Time 结合了 xPC Target™ 和 xPC Target Embedded Option 的功能,支持实时仿真和测试,包括快速控制原型、DSP、视觉系统原型和硬件在环 (HIL) 仿真。通过采用该技术,工程师可以扩展他们的 Simulink 模型,增加驱动模块,自动产生实时应用程序,定义仪表、在配有实时内核、多核 CPU、I/O 和协议接口以及 FPGA 的特定目标计算机上交互或自动化运行。此外,作为 Simulink Real-Time 内部的一项新功能,高分辨率的实时目标显示实现了完整、集成的用户体验。

    MathWorks 营销总监 Paul Barnard 说:“Simulink Real-Time 是 MathWorks 为需要交付完整的软件和硬件系统的应用支持,所向前迈出的一步。工程师现在无需中断,就可以对其整个系统进行持续的实时测试。他们可以建立一个集成的仿真系统,对环境进行真实响应,从而缩减成本并改善物理和控制系统的质量,包括软件的质量。”

    The Lockheed Martin Skunk Works® 近在其 X-56A 的端到端设计、分析,仿真、测试和应用部署中采用了 Simulink Real-Time。X-56A 是为空军研究实验室 (Air Force Research Lab) 的多用途空气弹性变形演示计划而开发的一架研究机。X-56A 的通信接口、信号调节、模式逻辑、导航以及闭环飞行控制系统都是使用 Simulink 设计而成的,并通过 Simulink Real-Time 进行了原型设计和部署。而且,独立研究人员可以将其飞行控制设计直接拷贝到 Skunk Works 的 Simulink 模型中,然后通过 Simulink Real-Time 建立一个新的 OFP。

上市时间
    Simulink Real-Time 已经在 Release 2014a 中推出。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻