• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点2014下半年街机:魅族MX4/荣耀6围剿小米4(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-04

  • 在互联网时代,小米是成长快的科技公司,经过三年多的发展,小米手机销量已超千万台,这和其高性价比战略密不可分,然而,小米的这种互联网模式被对手争相模仿,其优势已渐渐消失,这点从近发布的小米4身上就能看出,像骁龙801、3GB RAM等配置,早已被其他厂商采用,所以小米4想继续领衔高性价比领域已很困难。

    虽然小米4优势渐失,但其人气依旧不减,该机外观与前代相比变化不小,金属中框的加入,使它拥有的手感,特别是1999元的定价,让此机很有可能再次成为中低端领域的街机。当然,街机的好处就是,当你碰到各种疑难杂症时,上网一搜便可解决。

    除小米4外,国际品牌的一些智能强机也拥有颇高人气,像三星GALAXY S5、iPhone 5s、HTC One M8等,虽然这些机型的价格都在3000元以外,但都是潜力的街机代表作。如今,“街机”一词不再是大品牌的代名词,国产手机的做工不但越来越精致,而且在优化方面也不必国际品牌差,所以下半年“街机王”的称号花落谁家还不一定。

    说到这,你一定想知道国内外哪些品牌的智能手机有资格角逐“街机王”称号,下面笔者就根据市场行情大胆预测一下,看看市售机型中,有哪些产品会成为下半年潜力街机。

    潜力街机:双后置头——HTC One M8

    北京时间3月25日,HTC在伦敦发布了旗舰强机——HTC One M8,全金属一体化机身、双后置镜头设计以及快速充电技术都让该机十分抢眼。如今,该机已经开卖,人气颇高,是下半年“街机王”有力竞争者之一。

    HTC One M8正面图片

    作为2014年HTC首款旗舰手机,HTC One M8拥有诸多创新,除了精湛的机身设计之外,强悍的配置自然不可缺少。此外,HTC One M8预计还将会夺得“首款搭载骁龙801处理器开卖的智能手机”的称号。

    HTC One M8背面图片

    HTC One M8采用了一体成型的金属机身,拥有多种机身颜色可选,外观极具质感。配置方面,这款手机采用5.0英寸1080p显示屏,搭载了骁龙801四核处理器,主频高达2.5GHz,配备2GB RAM和16GB ROM,运行Android 4.4操作系统和全新的HTC Sense 6.0 UI(用户界面)。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻