• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LTE生态链进展:流行三大频段发展蓬勃

来源:C114
时间:2014-08-01

  GSA发布的报告显示,全球111个国家的318家运营商推出了LTE业务。从2014年初到现在,不到一年的时间里,全球有51张LTE网络开始商用,预计到年底,LTE商用网络将达到350张。同时, LTE的漫游协议签署也在迅速扩大范围。

  流行的三大频段

  从采用频段上讲,LTE应用广泛的频谱是1800MHz,也就是3GPP band 3,70个国家144家运营商的LTE网络采用的是这个频段,所占比例超过了45%,当然这个频段也是终端产品里支持度广的,超过40%的终端设备都支持1800MHz。仅次于1800MHz的是2.6GHz频段,也就是band 7,在全球已商用的LTE服务里占26.4%。

  800 MHz,即band 20频段的采用率排名第三,它也是1GHz频段以下流行的LTE频段,全球有33个国家的55张商用网络采用的是这个频段。而且800 MHz在终端设备方面也有着成熟的生态系统,全球支持这一频段的设备已上市467款。

  GSA总裁Alan Hadden称,凡采用1GHz频段以下部署LTE网络的,多是 700 MHz 和800 MHz频段,主要用来乡村地区的广域LTE覆盖,很多情况下,运营商使用这两个频段为室内移动宽带提升性能。

  中国成TD-LTE催化剂

  截至目前,全球有26个国家39家运营商的LTE网络采用的是TDD技术,也就是说八分之一的运营商选择的是TD-LTE。其中26家运营商推出的是纯粹的TD-LTE网络,其他13家部署的是同时支持TD-LTE和LTE FDD的网络。LTE标准的这两个分支从技术上看,绝大多数都是相同的,这使得两个分支能共享规模经济性和生态链成长带来的益处。

  TD-LTE的终端生态链,特别是band 38 (2.6 GHz)和40 (2.3 GHz) 支持度相同,占据了整个TD-LTE生态链的68%。

  中国LTE部署是增长的主要催化剂,截至7月14日,GSA的统计显示,全球168家终端厂商推出了1889款LTE终端。仅去年一年,上市LTE产品达941款,大部分终端同时支持TDD和FDD两种制式。其中支持TD-LTE的终端达530款,比去年多了330款。

  根据GSA的沟通和确认,证实将有越来越多的终端厂商推出更多不同价位的新产品。目前,

  在LTE终端产品里,智能手机的占比,已有835款智能机支持LTE,占所有LTE产品的44%。支持LTE信号的MiFi以及平板电脑也在增长,截至目前,已有175款平板支持LTE,占所有LTE产品的9.2%。

  LTE演进技术蓬勃发展

  目前,全球35个国家的66家运营商正在投资VoLTE,有的在测试,有的开始部署,其中10家在亚洲,比如香港、日本、新加坡、韩国。美国的运营商已经开始商用基于VoLTE的高清语音业务,GSA的统计数据显示,全球已经有92款智能手机支持VoLTE。

  69家运营商正在部署 LTE-Advanced网络,16家运营商采用了载波聚合技术,其中4家支持300 Mbps Category 6的终端设备,36个国家的LTE网络支持下行峰值150 Mbps。

  目前,全球有6家运营商的LTE网络采用的是APT700频段,而且全部都是LTE FDD,即国家统一的3GPP band 28。APT700是部署LTE的一个重要频段,目前11家终端厂商推出了33款APT700终端,其中有智能手机、平板电脑、CPE和MiFi热点等。

  越来越多的运营商开始研究LTE Broadcast及eMBMS技术,它可以以一对多的方式,更高效的传输多媒体内容,特别是音视频。有几家运营商已经对外公布了测试进程。

  GSA预计,LTE用户正迅速向3亿的大关迈进,截至今年3月底的数据显示,全球的LTE用户有2.454亿。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻