• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

静音中行程式TACT Switch™ ≪SKST系列≫开发成功并批量投产

来源:EEWORLD
时间:2014-07-30

    我公司面向车载设备,开发出适于车内操作的“SKST系列”静音中行程式TACT Switch™,并已开始批量投产。

    为了实现“舒适及安全”的汽车环境,而在车内安装了各种各样的开关。其中中央控制台上安装的空调及音响的操作开关、转向上安装的后视镜及免提通话操作开关等是代表性的示例。

    这些开关不仅需具备可承受温度及震动等严峻车内环境的高耐用性,还需具备高级感及与各汽车厂家的氛围相吻合的统一声响及手感。此外,面向没有发动机声的电动汽车,还必须保持肃静的车内环境。静音且手感优良已成为营造舒适车内环境的重要因素。

    本次,我公司为了对应这些市场需求,开发出兼具静音且手感优良的“SKST系列”静音中行程式TACT Switch™,并开始批量投产。本产品,不但可承受4N的重动作力还具备50万次的长寿命,通过兼具静音化和优良手感,为营造车内设备的舒适的操作环境做出贡献。

    本公司在长年积累的机构设计技术的基础上,通过独自的专有技术,将金属触点的形状及材质进行了化。并且,反复推敲0.9mm的中行程的产品内部结构。结合这两项成果,我们研发出了本产品所具备的优良手感。此外,通过将本次新开发的金属触点与Rubber stem组合可望实现更高性能的静音化。

    加上比以往产品更长的预行程注释1,提高了开关旋钮在垂直方向的安装自由度,为便于顾客安装做出贡献。

注释1:由开关操作时起至金属触点接触为止的行程距离

【主要特长】
●兼具静音和优良手感的TACT Switch™
①凭借独自开发的金属圆顶使产品兼具静音化和优良手感
②采用了营造出优良手感的0.9mm的中行程
③通过预行程结构提高了组装方便性



【主要用途】
・转向、音响等各类车载用操作开关
・工业机器、计量设备等

【销售计划】
开始量产时期:2014年7月
样品价格:200円(含消费税)
月生产量:300万件(预定在2015年4月)
开发部门:技术本部 古川工厂(宫城县大崎市)
生产部门:生产本部 角田工厂(宫城县角田市)




【主要规格】

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻