• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米4发布/魅族MX4、荣耀新品再曝光 本周新机汇总

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-27

  • 1、酷派大神F2:双卡4G/跑分44000+

    本周,一加手机的竹质版本正式发布,而当天下午小米举行了新品发布会,但并未发布小米3S,而是直接推出了新旗舰机型小米4,并且它也同样有着竹质后盖版本,议论的部分就是小米手机模仿了一加手机。本周中其它值得关注的新机也比较多,包括一直处于曝光状态的魅族MX4、三星新旗舰、索尼新的拍照手机和华为P7特别版,在这其中有没有你所关注的那款机型呢?下面就一起来回顾下本周中已发布的或是处于曝光阶段的新机型。

    之前我们曾经报道过酷派大神F2的一些消息,这个已经创造了百万级销量的系列产品即将更新换代,时间或将是8月份。目前一致的消息显示酷派大神F2将采用联发科的4G八核 芯片 ,并将成为首款支持双卡双待功能的4G八核手机。

    以目前智能手机的性能来说,跑分上40000的产品非常有噱头,很能吸引消费者眼球,所以刚刚曝光的两张酷派手机跑分截图就引起了很多人的关注,两张截图的跑分成绩分别为44785和31867,性能都非常强悍,据知情人士透露这两张图其中一张为大神F2的跑分成绩,而另一张则是大神另一款新系列产品的性能成绩。

    而新机所搭载的新CoolUI 5.7系统也有新消息曝光,整个系统界面将采用更加扁平的设计样式,并且取消了二级程序菜单,实现单层桌面。所以综合以上信息,除了大神F2将亮相之外,酷派大神系列还有其它新品将发布,它又会是怎样的一部机型呢?让我们拭目以待。

    2、Moto X+1:骁龙800四核下半年推出

    摩托罗拉在前不久发布了一款中端产品MOTO E,而之前传闻已久的MOTO X+1迟迟不见踪影。不过近日外媒曝光了一张摩托罗拉新机的外观图,从机身正面的NOT FOR SALE来看这是一部还未正式曝光的工程机,此次曝光的真机图与之前所曝光的Moto X+1外观一致。

    外媒曝光的Moto X+1

    此次曝光的Moto X+1与之前大神evleaks所曝光的效果图在外观上可以说是一模一样,只不过在机身的左上角加入了摩托罗拉的品牌LOGO以及机身底部的NOT FOR SALE字样,同时我们可以发现在机身的右上部分经过了处理,应该是将该机的内部测试序列号进行了遮挡。

    综合之前曝光的消息来看,传闻Moto X+1与Moto X的整体外观设计较为相似,但是配置上却有明显提升。Moto X+1可能采用5英寸1080×1920分辨率显示屏,此前的Moto X则采用的是4.7英寸720×1280分辨率显示屏。屏幕像素密度也由316ppi提升到441ppi。搭载高通骁龙800四核处理器,而且会拥有超过25种定制化后壳可供用户选择。Moto X+1预期将于今年下半年推出。

    3、魅族MX4:采用新材料和工艺

    小米新旗舰(预期为小米4)将采用奥氏体304不锈钢的消息,在小米铺天盖地的炒作下,已成为当下一大热点话题。作为小米的老冤家,一向注重设计和用户体验的魅族自然也不会不吭声,魅族科技灵魂人物@黄章昨晚在微博中爆料,“为了让下一代MX更轻,更贴合手掌以及保护屏幕,将使用新的金属材料和工艺。”

    黄章微博

    黄章上周已在微博上表示,小米使用的是奥氏体304不锈钢已是魅族早已使用的过时材料,7年前魅族M6SL MP4就已使用这种材料,此后的魅族MX、MX2以及MX3也都用过不锈钢作为金属边框。

    据悉,魅族在使用不锈钢的同时,也在不停地尝试新材料,现在终于来到了历史转变的时刻。不过笔者仍很好好奇魅族今年的年度旗舰手机MX4G究竟会采用什么材料呢,会不会采用传闻的航空铝材?

    4、Galaxy Alpha:9月阻击iPhone 6

    近期一直传闻三星Galaxy S5将推出一款高配版本,其名称可能为Galaxy Alpha(此前传闻为Galaxy S5 Prime或Galaxy F)。而昨日Galaxy Alpha这款手机的真机谍照在网上流出。就外形来看,该机相比S5身形更小一些,外观设计也有所不同。

    三星Galaxy Alpha谍照曝光

    据国外网站SamMobile报道,Galaxy Alpha或将采用4.7英寸显示屏,屏幕可能为1080×1920分辨率(Full HD)或1440×2560分辨率(Quad HD),机身内存为32GB,不过不支持外置扩展卡。另外该机同样拥有指纹识别功能。

    三星Galaxy Alpha谍照曝光

    从谍照上看来,该机机身侧边框可能采用铝合金边框(也可能是仿金属质感的塑料边框)。4.7英寸的屏幕尺寸可能直接应对9月即将发布的4.7英寸iPhone 6。

    三星Galaxy Alpha谍照曝光

    据推测Galaxy Alpha的发布时间将在8月或9月份,与苹果的新机展开又一轮竞争。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻