• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes高功率因数升压LED驱动器

来源:EEWORLD
时间:2014-07-25

    有效缩减可调光MR16 LED灯电路占位面积。

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。

    AL8812的占位面积是6mm x 4mm,离板高度则仅为0.6mm。这款转换器包含温度补偿参考、比较器、配备了有源电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器,以及高电流输出开关。

    AL8812的输入电压范围为3V到20V,输出电压则可调节至高达60V。新器件以宽广的供电电压范围工作,适合中压LED、12VAC照明应用及可调光MR16 LED灯。

    这款转换器的关断电流一般少于0.01µA,输出开关电流则是3.6A。它备有2%容差的精确参考,可提供非常精准的电压和电流控制。

    Diodes公司通过把AL8812 与恒定电流降压转换器AL8807A结合起来,为可调光MR16 LED灯带来两段式参考设计,从而以非常相宜的物料清单成本提供良好的变压器相容性及低电流纹波。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻