处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为加入Wi-Fi新标准802.11ax研发团队 设计和生产受挑战

华为加入Wi-Fi新标准802.11ax研发团队 设计和生产受挑战
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-24
  • 802.11ac Wi-Fi标准才刚刚起步,但Wi-Fi联盟和电气 电子工程 师学会(IEEE)在上个月又联合宣布了对于其继任标准802.11ax的开发。尽管研发工作还处于非常早期的阶段,但IEEE已经为这个新标准设立了开发重点,其中为关键的是将网络速度提升4倍,让单独设备的联网速度——即使是那些电池性能有限的设备——首次达到1GB的水平。

    虽然听起来令人期待,但我们也没必要高兴的太早。

    据悉,联网速度的提升得益于新的无线电技术,名为MIMO-OFDA。MIMO指代的是多输入多输出,也就是使用多根天线向设备发送多股数据流。自802.11n标准以来,这项技术就已经得到了应用。OFDA是正交频分复用(OFDM)的变种,后者已经被广泛应用于4G网络和之前的Wi-Fi标准当中。

    国内硬件厂商华为(将加入到IEEE 802.11ax的研发团队当中)已经完成了MIMO-OFDA系统的测试,并在实验室当中使用现有5GHz Wi-Fi频段达到了10.53Gbps的联网速度。相信厂商和用户都已经迫不及待地想要使用这种新技术了吧?

    但事实可能并非如此。目前“快”的802.11ac标准不过在今年1月份才刚刚获批,虽然外界对其拥有很高期望,但大多数的客户端目前还并不支持该标准,而兼容客户端的推出还非常缓慢。

    企业级设备的情况同样如此。尽管主要WLAN厂商在去年年末就已经推出了支持该标准的企业级硬件,但市场的大规模采纳还未开始。这也就是说,大多数企业和热点网络如今依然在使用802.11n或更老的Wi-Fi标准。

    因为WLAN和客户端的速度只能达到相同的水平,想要推动基础设施(接入点)的升级就只能依赖于令人信服的业务案例,以及802.11ac客户端的大规模普及。那些依然还在使用802.11g或802.11n Wi-Fi技术的客户端只能获得与之匹配的联网速度——即便网络已经升级到了802.11ac。这些速度更慢的客户端将会降低每个人的整体网络效率,即便是对于802.11ac的改革者来说。

    考虑到这些原因,分析师普遍认为,真正基于802.11ac的企业活动要等到2015年才会开始。

    我们需要担心的并不只有业务案例而已。802.11ax想要成为现实需要巨大的技术进步,而硬件厂商设计和生产相关装备的能力也会因此受到越来越大的挑战。

    802.11ac如今所面临的就是这样的局面。这种标准的真正实力让人惊叹,但从如今市场上的硬件装备身上可以看出,这份实力只不过才体现出了一小部分而已。在目前,我们很难搞清楚802.11ac的真正能力会在何时才会完全被实现。而在这一刻到来之前,厂商是否已经把注意力转移到了802.11ax身上?这也很难说。

    另一个需要被着重考虑的现实情况——也是外界在谈论802.11技术革新时经常被忽略的——是,手持设备才是未来Wi-Fi技术的主导。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 DAC1220E 0.95MB 27175次
    2 EPCS128SI16N 0.94MB 24935次
    3 1N4001 0.19MB 21575次
    4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18718次
    5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18234次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 14607次
    7 DS1337U+ 0.28MB 13574次
    8 DMG2305UX-7 0.40MB 13416次
    9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12598次
    10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11576次