• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Pleora使实时成像系统中的无线视频传输成为现实

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-24

  • OFweek 电子工程 网讯:的高性能视频接口产品供应商Pleora科技公司近日宣布推出全球个嵌入式硬件解决方案,该解决方案可以通过标准的IEEE 802.11无线链路进行实时视频传输。通过Pleora公司的iPORT NTx-W嵌入式视频接口,当视频电缆增加了系统的复杂性、成本并影响可用性的时候,设计师可快速方便地将高速无线连接融入成像系统以应对这些挑战。

    iPORT NTx-W嵌入式视频接口利用IEEE 802.11n无线链路通过低而且一致的延时按照150 Mb/s以上的持续处理容量来传输非压缩视频。视频将被直接传输至笔记本电脑、平板电脑或单板电脑,无需使用带昂贵的帧捕捉卡的台式电脑。超紧凑型硬件易于与核心传感器电路集成,并完全符合GigE Vision ® 2.0版标准的要求,简化了在多供应商环境中的应用。

    "在众多成像应用中,视频电缆布线都比较难处理,会增加系统复杂性和部件成本", Pleora科技公司市场营销副总裁Kimm Krueger女士表示,"我们的iPORT NTx-W嵌入式硬件可帮助成像系统制造商通过实时无线视频传输来解决终端用户的这些问题。实时无线视频性能可靠、符合相关标准,并且可使用几乎所有种类的电脑作为终端。"

    Pleora iPORT NTx-W嵌入式视频接口可满足医疗、军事、运输和工业自动化应用中不断增长的无线视频连接要求。例如,在医学成像系统中,Pleora无线解决方案可被嵌入平板探测器(FPD)中,而平板探测器可在墙式支架、大型的桌子,或便携式X射线成像系统之间自由移动。

    便携式医疗成像设备可以更好的放置于拥挤的手术室、病床侧或用于行动不便的患者。由于不会受繁琐电缆的影响,它可用于进行更多的检查,发挥更好的作用。嵌入式硬件通过无线的方式将实时视频直接从FPD传输至计算平台以便进行相关显示、分析和记录。iPORT NTx-W无需通过独立的802.11n桥接器连接成像设备和无线网络或通过各终端点处的PCIe抓帧器获取以专有或非常规无线格式传输的图像数据,从而降低了系统的成本费用和复杂性。

    必须在各种天气条件下全天候工作的自动交通收费系统中,Pleora的高可靠性无线视频接口可被方便地嵌入摄像头中,以减少昂贵的视频电缆、装置和网络部件的使用。iPORT NTx-W提供有大型帧缓冲器,可快速感应读取高数据速率图像并通过无线连接直接将数据传输至小型的低功率处理平台。小型低功率处理平台可被安装于路边以便于维护。嵌入式视频接口使用的固件(firmware)可通过无线连接来进行升级,从而进一步简化了现场维护作业。

    可靠的无线性能

    为确保无线传输性能的可靠性,Pleora iPORT NTx-W结合了GigE Vision标准中具有流控制性能以根据无线链路状况调整无线传输速度的视频传输保障机制。嵌入式硬件支持3x3 MIMO(多点输入/多点输出)和双频段以增加传输范围和抗噪声性能,改善的标准安全加密模式、更灵活的访问点和客户端模式以易于网络配置。

    为了加快开发进程和降低成本,设计师可选用已经在80多个国家中获得认证的多个天线。在计算平台方面,iPORT NTx-W由Pleora功能丰富的eBUS SDK应用工具包和驱动器支持,从而设计师可快速得到样品和配置产品级软件。eBUS软件套件使用单组功能通过无线802.11n连接及未来基于IEEE 802.11ac、 10 GigE、GigE和USB 3.0的无线连接接收视频。这将会简化应用设计并降低多接口服务组合的支持成本。

    产品供应

    iPORT NTx-W嵌入式视频接口目前已经开始上市供应了。如需了解产品细节和订购信息,请访问官网。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻