• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intersil推出支持业内宽输入共模电压范围的高精度数字电源监测器

来源:EEWORLD
时间:2014-07-23

    新ISL2802x系列提供广泛的特性和集成度,是通讯、工业及消费电子产品设计的理想选择。

    美国加州、MILPITAS--- 2014年7月22日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出支持0V - 60V宽输入共模电压范围的ISL2802x系列数字电源监测器。ISL2802x系列有三款产品,这些高集成度的器件提供包括全功能双向检测、电源侧和接地侧的数字电流检测和电压监控在内的一系列功能,通过一个I2C接口与主控联接,集成的16位模/数转换器(ADC)可实现高精度的测量。ISL2802x数字电源监测器具有极小管脚数量和封装,以及超宽的工作温度范围,是通讯、工业及消费电子应用设计中的理想选择。

    电流、电压和功率检测是电子器件实时监控的基础,并对电源系统的安全可靠工作至关重要。运用简单的运算放大器和电流检测放大器也可以完成这些功能,但需要复杂的模拟设计,同时提供的实时系统信息有限。通过关键的架构创新,Intersil的ISL2802x数字电源监测器集成了许多常见的电子功能模块,很高的集成度来简化系统的设计,同时保持了检测的高精度性能。

    ISL2802x系列由三款独特产品组成,ISL28023是一款兼容PMBus的全功能数字电源监测器,在一个芯片上集成了多个模拟比较器、一个稳压器、一个数/模转换器(DAC)和一个低压辅助通道。ISL28025是一款高精度数字电源监测器,带有多个集成模拟比较器和一个集成稳压器。

    ISL28023/5的集成模拟比较器允许对输入进行连续监测,这带来了极快的响应时间(500nS),可支持实时报警功能,以便在需要时快速关断系统。ISL28022是一款高效数字电源监测器,非常适用于对成本要求较高的设计应用场合。

    ISL2802x系列可通过集成的16位固有分辨率sigma-delta模/数转换器(典型增益误差 = +/- 0.05%)在宽输入共模电压范围(0V - 60V)内提供高精度测量,向设计工程师提供在有线、无线和数据基础设施应用中常常需要的一定设计余量。此外,-40ºC至125ºC的宽温度范围可提供更大的设计灵活性。

    “我们采用了的电流感测放大器技术,增加了数字电源监测功能,以提供可靠和高度精确,但使用简单的数字电源监测器系列”,Intersil公司精密产品副总裁Philip Chesley表示,“客户可在简化其设计任务的同时获得各种先进特性带来的所有好处。”

特性和规格
电源电压监测上限为60V
通过I2C接口提供数字输出,兼容PMBus和SMBus
I2C工作电压低至1.2V
3V - 5.5V工作电压,平均电流消耗只有800µA
用户自定义报警门限值(OV,OC,UV)
集成8位电压输出余量数/模转换器
内置3.3V稳压器
用于监测附加通道上的电流和电压的辅助通道
通过增加一个二极管可将辅助通道配置为外置温度传感器
实时警告(500ns响应时间)
平均精度为+1C的内置温度传感器
宽工作温度范围(-40ºC至125ºC)










供货
    ISL2802x产品系列现已供货。ISL2802x产品单价0.95美元起,1,000件起订。ISL28023全功能数字电源监测器采用24引脚4x4mm QFN封装。面向低成本设计应用的ISL28022数字电源监测器采用16引脚QFN或10引脚MSOP封装,面向手持设备及有限空间设计应用的很小封装的ISL28025采用16个焊球WLCP封装。

    ISL2802x产品系列的评估套件ISL28022EVKIT1Z、ISL28023EVKIT1Z和ISL28025EVKIT1Z也已供货,产品单价70美元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 二极管 富昌 Avnet Arrow

更多新闻