• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科MT6595处理器能打破命运的轮回吗?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-19

  • 目前市面上为数不多的几家手机处理器供应商里,联发科(MTK)是一直铁了心想要弄个大新闻的。本周二,联发科扔出了重磅炸弹——MT6595移动处理器,它拥有八个核心(4×Cortex A17、4×Cortex A7),内置了高大上的HMP异构多核心技术,而且首次搭载了联发科自家的4G LTE Modem,安兔兔跑分据说高达47000,这个分数甚至干掉了高通目前强的骁龙801,浑身上下都透着屌丝逆袭高富帅的范儿。

    在发布会后,有分析师乐观的声称,MT6595如果延续联发科“高开低走”的性价比路线,将会称霸4G手机市场,到年底抢走高通一大波市场份额。的确,MT6595的规格和性能都不错,怎么看都是直奔高通骁龙801而去的,但在那之前,MT6592必须面对一个比高通更强大的对手——“千元诅咒”。

    MT6595可以算作联发科这些年来卧薪尝胆的集大成之作,它坐拥了好多个“”头衔。

    MT6595分为高、中、低三个型号,分别是标准版MT6595、缩水版MT6592M以及春药版MT6595T,而三者搭配不同的基带和射频 芯片 又能够组成不少子型号,这里我们就略过不讨论。你只要记住,MT6595搭配联发科自己的基带芯片和射频前端,可以实现完整的GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD LTE网络通吃,就行了。

    重要的架构上,MT6595进行了大刀阔斧的改革,它是一颗基于ARM big.little架构的八核处理器,拥有四个Cortex A17“大核心”、四个Cortex A7“小核心”,让ARM官方自豪的是,MT6595不但是全世界款Cortex A17移动处理器,还是全世界个支持HMP异构多核模式的ARM处理器(三星很可能不服)。MT6595的八个大小核心可以同时工作,也能按需分配工作,非常先进,联发科称之为“CorePilot”技术。

    Cortex A17其实就是早年不幸夭折的ARM Cortex A12的翻版,基本上就是一个缩水版Cortex A15,它将Cortex A15的8端口3发射流水线缩水成双发射流水线,但外围部件依然维持了A15的强力水准,如128bit的AMBA 4 AXI总线,双通道高速内存控制器等。Cortex A17的二级缓存容依据核心数量不同从256KB-8MB可选,ARM声称A12/A17同频下将比A9架构强40%(当年A15宣称的是强100%)。

    频率方面,MT6595的Cortex A17核心主频可达2.1-2.2GHz,A7核心的主频则是1.7GHz,支持双通道933MHz LPDDR3内存,可实现PoP封装。与处理器匹配的GPU核心是来自Power VR的G6200,主频600MHz,可实现4K@30FPS视频录制以及4K@30FPS H.265格式视频编/解码。摄像支持到2000万像素,显示屏分辨率则支持到2560×1600。

    此外,MT6595还首次搭载了联发科自家的4G LTE Modem,规格是3GPP Release 9 Category 4版本,速度150Mbps,移动、联通、电信的TDD/FDD网络都会给予支持。MT6595是高通之外第二款集成了LTE Modem的移动处理器,也就是说,联发科一举打破了高通垄断,拿到了4G市场的准入证。

    有意思的是,联发科还在发布会上进行了跑分,MT6595在新版安兔兔V5中跑出了47000的高分,这个分数甚至略微超过了骁龙801。

    从上述规格来看,联发科已经不甘心当高通的“小弟”了,MT6595的性能至少不会逊色于高通目前顶级的骁龙801处理器,更要命的是,联发科还在准备频率更高的春药版MT6595T,它的主频会高达2.5GHz,这样一来骁龙801的强头衔很可能就不保了。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻