• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes音频放大器为便携式产品节省空间

来源:EEWORLD
时间:2014-07-17

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款高效低噪声的3W单声道D类音频放大器PAM8013及PAM8015,两款产品都采用了超级微小的QFN1515-9L封装,尺寸仅为1.5mm x 1.5mm x 0.75mm,为支持MP3播放器、平板电脑和智能手机等便携式产品的微型化而特别设计。

    PAM8013及PAM8015提供两种不同的脚位选择,为满足不同的设计需求而简化电路板布线。该系列放大器采用无需外部LC滤波器输出结构,从而减少外部器件数量及缩减PCB面积。

    该两款放大器采用了差分输入模式,保证低噪声性能、高电源抑制比,以及较好的总谐波失真特性。它们在5V电源供电时,能够为4Ω负载提供高达3W的连续输出功率能力。

    新器件能够保证2.8V到5.5V的电源电压工作范围,从而支持多种不同的电池配置。它们的输出效率高达90%,而且关断电流小于1µA,有助于更好的延长系统的电池寿命。

    为防止有害的电路过载,两款放大器集成了具有自恢复功能的短路保护、过温保护及欠压闭锁电路等保护电路。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻