• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IC Insights:MEMS传感器今年产值80亿

来源:大智慧阿思达克通讯社
时间:2014-07-16

    研调机构IC Insights预期,今年MEMS感测器产值可望攀高至80亿美元,年增率13.8%,将创下历史新高,未来也将延续成长格局,吸引国内IC设计业立錡、鑫创等者投入,而MEMS感测器大厂博世(Bosch)、意法半导体为了将资源集中在研发上面也不断释出后段封测订单,京元电、菱生、矽格、泰林同步受惠。

    观察过去10年,IC Insights表示,MEMS(Micro-electro-mechanical Systems,微机电系统)技术迅速蔓延到大量的电子产品当中,占感测器比重70%,但MEMS却遭遇到成长的瓶颈,2012年出现衰退1.13%,2013年也仅有持平的表现,主要因智能手机等大量采用,导致价格下跌冲击。

    不过,今年MEMS感测器产值可望攀高至80亿美元,年增率13.8%,将创下历史新高,摆脱过去停滞疲软的走势。IC Insights统计,2008~2013年MEMS感测器产值与出货量的年复合成长率分别为9.8%、23.4%。2013~2018年预估产值与出货量的年复合成长率将分别达11.7%、14%,达到122亿美元的规模。

    IC Insights看好,智能手机采用多感测器(加速度器、陀螺仪、电子罗盘、压力感测器等)以及一系列新用途包括穿戴式装置、运动/健康监测、物联网等兴起,将带动这一波MEMS感测器需求成长。 

    A股市场上的MEMS传感器概念股包括盾安环境(002011.SZ)、晶方科技(603005.SH)、苏州固锝(002079.SZ)、士兰微(600460.SH)、劲胜精密(300083.SZ)、欧菲光(002456.SZ)等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻