来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-15
三星在上周五宣布原定于10号在俄罗斯上市的Tizen智能手机Samsung Z延后上市,这已经是三星继MWC后第二次推迟Samsung Z的上市时间。三星手机这么牛,为什么Tizen手机却频频跳票?
Samsung Z是首款搭载三星自主操作系统Tizen的智能手机,2012年2月,三星携手英特尔,在整合了LiMo和MeeGo两款操作系统之后发布了新操作系统Tizen,外界分析认为,三星欲摆脱对谷歌Android的依赖,推出使用自有操作系统的智能终端设备。
此后,关于三星推出Tizen手机的传闻不断传出,但是直到今年6月份,三星才在旧金山举行的Tizen开发者大会上正式对外公布了旗下首款搭载Tizen系统的三星Z智能手机,并宣布该手机将于第三季度在俄罗斯率先上市,随后在其他市场销售。
而在此前的MWC世界移动大会上,三星并没有如约推出这款手机,而是发布了搭载Tizen系统的Gear 2及Gear Fit等多款可穿戴设备。
据悉,三星Z手机配备了一块720p分辨率的4.8英寸AMOLED显示面板,同时搭载了一颗四核2.3GHz处理器。处理器的具体型号三星并未对外公布,究竟是来自高通、英特尔还是三星自家,目前还不确定。
三星上周五宣布Tizen智能手机Samsung Z再度延迟上市,说明三星在Tizen智能手机上还没有准备充分,三星公司在声明中表示当能够为用户提供更丰富的应用时,Samsung Z才会在俄罗斯市场上市。
三星Tizen智能手机频频跳票,原因可能在于:
一、处理器悬而未决
根据的说法,首款Tizen系统手机被推迟上市的原因主要是由于处理器的问题。日本电信运营商DoCoMo计划推出的Tizen系统手机搭载的是高通骁龙800处理器,但是由于高通公司并不是Tizen系统联盟中的成员,并且在 芯片 领域还是三星和英特尔公司的竞争对手,因此不得不将产品的上市时间继续推迟来解决这个问题。
目前只有高通公司能够提供成熟的兼容LTE 4G网络调制解调器的芯片,因此目前大多数的运营商都使用的是高通处理器。而作为希望这款Tizen支持自家4G网络的DoCoMo公司自然也拥有同样的想法。
有消息人士称英特尔公司的22纳米工艺Merrifield处理器将会兼容LTE 4G网络调制解调器,并且将会被应用到首款Tizen系统产品中,这样就会解决运营商希望支持4G网络的要求。但是英特尔公司的这款的Merrifield新品究竟何时才能正式推出目前来看还是未知数。之前英特尔已经针对自己的芯片展品发出了邀请函表示将会在3月份正式举办发布会,但是想要落实到产品中并大批量生产上市,似乎仍然需要一段时间。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。