• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

碳纳米管可望为手机导入超级电脑运算效能

来源:互联网
时间:2014-07-14

    根据史丹佛大学的研究人员表示,利用碳奈米管(CNT)材料,可望将IBM华生(Watson)系统的超级电脑运算性能力封装于智慧型手机中。

    在日前举行的半导体年度盛会Semicon West 2014上,史丹佛大学教授黄汉森(H.S. Philip Wong)介绍了一种以碳奈米管材料打造、交错下一代记忆体与逻辑技术组成的 3D 晶片堆叠架构。不过,他也坦承,在这款材料得以导入实际应用以前,还面临着巨大的挑战。

    黄汉森展示这种由碳奈米管制造的「三明治」夹层结构——由电阻式记忆体层、磁性 RAM 层以及由1D与2D场效电晶体逻辑层交错组成。

    「这项设计还需要采用新式的高效率散热器,因为在热方面更重要,」他说。

    所开发的设计可为功耗高达175kW的IBM华生系统降低1,000倍的功耗。IBM华生超级电脑系统搭载了2,880颗3.5GHz的IBM Power 7核心,提供高达80 TFlop的运算效能。

    黄汉森说:「所有的内容都载入华生系统的DRAM中,而不是硬碟,因为太多的能量都花在移动资料了。」

    黄汉森总结碳奈米管近的发展表示,虽然华生电脑系统并不会很快地成为一种可携式装置上市,但根据一项研究显示,这种材料能以目前的28nm矽元件,为装置带来竞争优势。

    他说,「过去五、六年来,多项学术与产业研究实验室已在碳奈米管研究取得有利的进展,并以传统微影技术与晶圆技术为其打造电路了。」

    然而,黄汉森也强调目前碳奈料管材料还面临着三大挑战。首先,它并不适合于当今晶圆厂中所使用的高温掺杂制程。此外,研究人员们还得提高其所生长的材料纯度。而且,就像所有的电晶体材料一样,在触点微缩至越来越小尺寸时,这种 CNT 材料也面临着挑战。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻