转眼时间已经进入2014年下半年,巴西世界杯也即将落下帷幕。在过去的一周时间中,国内手机市场陆续出现了多款新机。其中,nubia连续发布了nubia Z7/Z7 Max/Z7 mini三款新机,Z7 mini拥有高通骁龙801 芯片 ,而售价仅为1499元。与此同时,关于小米新品——小米4/3S也于本周传来了官方确切消息,雷军表示即将登场。至于iPhone 6等其它热门机型的详细信息,大家请参看手机中国下面带来的本周智能新机汇总。
安卓智能新旗舰——nubia Z7
在本周的努比亚新品发布会上,nubia首先发布了备受期待的旗舰机nubia Z7。在配置方面,它采用5.5英寸2K屏,搭载骁龙801处理器、内置3GB RAM+32GB ROM存储组合。该设备支持4G全网通以及双卡双待,并依然主打拍照功能。
nubia Z7
在发布会上,nubia智能手机总经理倪飞表示,nubia Z7依然主打拍摄,该设备拥有前置500万像素摄像头+后置1300万像素堆栈式摄像头。其后置镜头拥有F2.0超大光圈,专业蓝玻璃滤镜,并且支持第二代OIS光学防抖。
Z7相机非常强大
在屏幕方面,它采用5.5英寸2K级别(2560×1440像素)屏幕。在外观方面,nubia Z7采用极致的金属工艺,并针对天线有着自己独特的设计。处理器方面,这款手机采用强劲的骁龙801处理器(高通8974AC处理器),玩游戏不会有卡顿现象。同时,它还内置3GB容量LPDDR3运行内存,以及32GB超大机身存储。
nubia Z7主要配置参数
在网络制式方面,nubia Z7是全球首家4G全网通的手机,支持国内所有运营商的4G卡号和3G卡。值得一提的是,该设备还支持双卡双待功能,两个卡槽被设计在一个卡托上,并且双卡均可以使用4G网络。
支持双卡双待
在音效方面,它采用了AK4961顶级音乐芯片,这枚芯片也是全球首发使用在智能手机上。它采用的全新的NeoSound 3.2技术,支持整机失真全球低的极致HiFi、支持杜比音效,DTS音频全解码、支持顶级的录音性能、支持全双工免提。据称其通话降噪高达98%。
同时Z7也采用了nubiaNeoLink 3.0技术,支持MHL3.0多设备融合枢纽,它提供移动办公、游戏、娱乐的全新体验。Z7还支持4K超清输出以及7.1声道的音源输出,并拥有多屏互动功能,可实现影音游戏分享、双向控制、WiFi Display等功能。
在节能方面,该设备采用了nubia GPU智能省电技术,游戏时间增加50%,待机时间增加30%,上网时间增加10%。信号方面,它拥有第三代智能天线技术,信号更好,功耗更低。支付方面,它还提供全终端安全移动支付方案来保障。
高性价比更多彩——大神F1女神版
酷派大神F1自从推出之后一直有着不错的口碑,高性价比是大神产品的显着的特点,并且其推出了多个版本来迎合不同用户的需求,而本周大神F1又有了新的版本出现。
从酷派官方微博中我们获知,酷派大神F1女神版已经正式发布,并且将于7月15日正式上线酷派商城销售,售价仍为888元。酷派大神F1女神版即为多彩版,有着多达7种不同的配色可以选择,更加符合年轻时尚群体的需求。
酷派大神F1女神版即将开售
酷派大神F1女神版除了颜色上有所不同外,其产品的配置和大神F1一致,采用5英寸高清屏幕,搭载联发科真八核处理器,后置了F2.0大光圈1300万像素摄像头,前置摄像头为500万像,运行全新的Cool UI系统。同时它还内置2GB+8GB存储空间,以及2500毫安时容量电池,而其888元的售价也突显了很高的性价比。
拍照旗舰+4G全网通——nubia Z7 Max
在本周的努比亚新品发布会上,除了上文中介绍的旗舰产品nubia Z7之外,nubia还发布了nubia Z7 Max和nubia Z7 mini。其中nubia Z7 Max则是一款主打“拍照旗舰+4G全网通”的智能手机。
nubia Z7系列三款新机发布
nubia Z7 Max
nubia Z7 Max配置可谓强悍,采用5.5英寸夏普F全高清显示屏幕,配置了500万像素前置+1300万像素主摄像头,F2.2大光圈,采用全新NeoVision 4.0拍照技术,打造强拍照手机。
nubia Z7 Max
nubia Z7 Max采用骁龙801处理器,主频高达2.5GHz,处理性能有了很大提升。同时该机配备了3100mAh电池,续航能力增强。同nubia Z7一样,Z7 Max同样支持4G全网通与双卡双待功能,同时还实现选卡记忆功能,根据用户习惯智能选择惯用卡。
nubia Z7 Max支持4G全网通
另外Z7 Max还特别设计单手操作模式与分屏功能,更利于用户手持操作。除此之外,Z7 Max在音效和多设备融合方面也有不俗表现。