• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谁的性能更强 高通骁龙801对比海思920芯片 (1)

来源: 手机中国
时间:2014-07-11

  回首过去的2014上半年,国内智能手机市场新机频出,比如索尼Xperia Z2、三星GALAXY S5、HTC One(M8)、一加手机、锤子手机以及新近发布的华为荣耀6等等。细数那些热门高端旗舰产品我们不难发现,它们大都采用了高通骁龙801四核芯片,而唯独荣耀6搭载了华为自家的海思麒麟920八核芯片。


高通骁龙处理器示意图

  对于高通骁龙801芯片,大家应该比较熟悉,毕竟目前市售高端旗舰产品大都采用该处理器,而且手机中国先前也为大家带来了多篇相关测试文章。至于海思麒麟920芯片,对于它的关注,很多人应该开始于华为荣耀6的发布,它的具体性能以及实际表现如何,认知程度应该还有所欠缺,相对于高通骁龙801芯片而言。


华为海思麒麟920芯片

  接下来,笔者则将为大家带来高通骁龙801四核芯片和华为海思麒麟920芯片对比评测,让大家对于它们的性能以及差异有更多清楚的认识,进而为大家在选购智能手机时能够提供一定的指导。

  芯片基本信息介绍

  需要指出的是,本篇对比测试所用设备为搭载HTC One时尚版和华为荣耀6。其中,HTC One时尚版采用5英寸1080p全高清屏、2.5GHz高通骁龙801四核处理器和2GB RAM,而华为荣耀6则采用5英寸1080p全高清屏、海思麒麟920八核处理器和3GB RAM,屏幕尺寸以及屏幕分辨率相同,运行内存(RAM)略有差异,而更大的区别则正是处理器的差异。


高通800系列芯片示意图

  高通骁龙801芯片,采用28纳米制程,配备Krait 400处理器(CPU),单核主频可达2.5GHz(本篇对比所用设备HTC One时尚版即拥有2.5GHz的主频),而且搭载Adreno 330图形处理器(GPU),可支持2100万像素摄像头和高达2560×2048像素的显示屏分辨率,而且内置调制解调器,支持4G LTE全球模式,其中包括LTE FDD、LTE TDD等制式。


海思麒麟920芯片规格参数

  至于华为海思麒麟920芯片,则同样采用28纳米工艺制程,不过拥有4大核(A15构架,1.7GHz主频)和4小核(A7构架,1.3GHz 主频),而且可以同时运行,并搭载Mali T628MP4图形处理器(GPU),整合了华为LTE Advanced通信模块,可支持LTE Cat6标准,FDD场景下数据传输速率峰值可达300Mbps,而且同样支持LTE FDD、LTE TDD等制式。

  介绍过了基本参数之后,下面笔者将进行多轮对比测试,一个是主流旗舰手机必备的四核芯片,另一个则是华为自用的八核芯片。到底谁更强呢,大家不妨接着往下看。

  整体性能对比测试

  首先,我们先来看看高通骁龙801芯片和华为海思麒麟920芯片整体性能差异,选择的测试软件则是我们常用到的——安兔兔评测。安兔兔评测是一 款专门为Android、Windows Phone手机以及平板电脑等设备进行性能评测的软件,能够一键运行完整测试项目,通过“用户体验性能”、“CPU性能”、“RAM性能”、“GPU性 能”和“存储性能”方面的测试,进而对手机的单项硬件性能和整体性能做出评分。

  
高通骁龙801芯片设备的测试数据

  在安兔兔评测(v5.0)基准跑分测试中,高通骁龙801芯片测试设备的总得分为44289分。其中,它的“多任务”性能得分为6648 分,“RAM运算”得分为2213分,而“CPU整数”和“CPU浮点”得分分别为3912分和4090分,位居热门手机跑分排行榜的首位。需要指出的 是,安兔兔评测得分越高,则表示设备的性能越强。

 
华为海思麒麟920设备的测试数据

  而华为海思麒麟920测试设备在安兔兔评测(v5.0)基准跑分测试中的总分为42449分。其中,它的“多任务”性能得分为5981分,“RAM运算”得分为3348分,而“CPU整数”和“CPU浮点”得分分别为5184分和4749分。

  从总分来看,高通骁龙801芯片测试设备总分略高一些。若是论单项得分,两款测试设备则各有所长。高通骁龙801芯片的“多任务”性能更强一些,而华为海思麒麟920的CPU性能更好些,体现出了八核芯片的优势。

[1] [2] [3]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻