• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

威航科技推出3美元的北斗卫星定位模块

来源:EEWORLD
时间:2014-07-09

    2014年7月7日   威航科技(SkyTraq Technology, Inc.) 为加速北斗民用市场的推广,特别推出新款低成本Venus868F 10mm x 10mm x 1.3mm LGA-69超薄封装 GPS/北斗 单芯片模块。 Venus868F 内建 GPS/北斗 射频与基频、表面声波滤波器、0.5ppm温度补偿震荡器、32kHz晶振、稳压器与所有被动组件,仅需天线与电源即能动作。

    Venus868F具备 -161dBm 讯号追踪与 -147dBm 冷启动定位感度、冷启动 29 秒定位、有缘天线侦测与限电流保护功能。由于采用 LGA 低成本量产封装技术,Venus868F量产售价仅3美元,与一般GPS模块价位相同。其NMEA输出格式也与GPS NMEA输出完全兼容,使用者仅需将Venus868F取代原GPS模块,无须更改软件即能将GPS产品升级为GPS/北斗双模产品,立即享有接收GPS与北斗双卫星系统、更多卫星讯号定位更精准之好处。 Venus868F是GPS系统业者将产品升级为GPS/北斗双卫星系统的选择,为手机、导航仪、行车记录器、平板计算机等可携式产品内建GPS/北斗的方案,并能协助为客户在GPS低价高竞争性市场中另外开创出GPS/北斗双卫星系统高附加价值市场。

    Venus868F将于2014年8月开始量产出货,工程样品、技术数据、参考线路等将于7月下旬提供。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻