• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为荣耀6全面评测:强悍的海思麒麟920(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-07

  • 荣耀作为华为独立开辟出来的子品牌在近一年获得了空前关注,千元神机荣耀3C和八核荣耀畅玩版赚足了眼球。在荣耀6发布前,华为为此长达20多天的高调预热,足以见证华为对荣耀6的重视程度。荣耀6作为荣耀系列的旗舰机型,首次搭载海思麒麟(Kirin)920八核处理器,内置4个Cortex-A15核心和4个Cortex-A7核心,搭配Mali-T624的GPU,是目前全球首款支持LTE Cat 6技术的智能手机,这恰好也是荣耀6命名的原因。

    虽然荣耀6并没有标配耳机,但华为还是贴心设计了一款可以与之搭配的荣耀引擎耳机。它采用独特航空引擎流线型设计,经由高精度钻石刀一体塑型,并对内部的无氧铜线芯进行绝缘层处理,确保音频信号无损传输。

    作为一款定价两千元的手机,荣耀6的硬件参数十分抢眼,采用JDI产的5寸1080P屏幕,搭配500万前置以及1300万像素后置摄像头,拥有3GB RAM与16GB/32GB ROM,同时支持64GB microSD 卡扩展,3100mAh的大容量电池也提升了荣耀6的续航能力。

    基于Kirin 920强劲的4G基带整合能力,其速率是一般4G(Cat4)网速的倍,理论上其传输数据时的速率可达 300Mbps。它运行Android 4.4.2的EMUI 2.3系统,而且还支持2.4GHz/5GHz双频WiFi和红外遥控等功能。在网络方面,支持TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA 等制式。

    以下是本次送测机TD-LTE制式移动4G单卡版荣耀6的参数,注数据皆以评测机为准。

    外观:7.5mm机身 沿袭P7经典设计

    荣耀6应该是荣耀系列里设计感强的一款手机。

    荣耀6机身尺寸为139.6mmx69.7mmx7.5mm,包含一块3100mAh的锂聚合物电池在内仅重约130g。荣耀6整机采用一体设计,并选用太空复合材料,机身外壳经六层复合工艺雕琢而成。

    机身正面清爽整洁无任何LOGO,机身线条非常简洁,边角圆弧设计略显方正,颇有水果的风格,单手握感,并且非常耐看。

    屏幕上方是听筒,左侧是光线感应器,右侧是前置500万像素的摄像头。除此之外,再无多余设计。

    屏幕下方按键仍然沿用了华为荣耀系列内嵌风格,但此次荣耀6并没有延续荣耀3C触控按键设计,而是用虚拟按键替代,一定程度上节省了机身尺寸并扩大屏占比。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻