• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

热门手机半年汇总大盘点:骁龙801一统天下(下)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-07

  • 热门手机半年汇总大盘点:骁龙801一统天下(上)链接

    nubia X6

    nubia X6正面

    2014年3月底,nubia(努比亚)正式发布了旗下旗舰产品--X6(牛魔王),这款手机采用巨屏设计,不但搭载了一颗骁龙801处理器,而且还支持GSM/WCDMA/CDMA2000 1X EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE网络制式。

    nubia X6不但采用6.4英寸1080p分辨率巨屏,而且依旧延续努比亚拍照上的优势,前置摄像头升级至1300万像素,并采用索尼堆栈式传感器,后置1300万像素镜头则继续优化夜拍能力,除了双闪光灯外还支持光学防抖。而新版的NeoVision 3.5相机又增加了光轨等新功能。

    nubia X6背面

    其它参数方面,32GB/64GB版nubia X6使用2.3GHz主频骁龙801处理器+2GB RAM,128GB版则配备2.5GHz主频骁龙801处理器+3GB RAM组合。电池上,各版手机同为4250毫安时,并支持反向充电功能。

    锤子手机T1

    对于锤子手机(Smartisan T1),近期关注手机中国网站的消费者应该比较熟悉。作为锤子科技的首款智能手机,这款手机外观设计个性别致,而且搭载了人性化体验出色的Smartisan OS,并同样搭载了高通骁龙801四核处理器,整体硬件配置达到了时下高端旗舰水准,而售价则为3000元起。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻