处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体:MEMS应用领域呈现多元化

意法半导体:MEMS应用领域呈现多元化
来源:C114中国通信网 时间:2014-07-04

    在移动智能终端迅速普及、网络连接无处不在的今天,以加速度计、陀螺仪、压力传感器为代表的MEMS(微机电系统)传感器正扮演着越来越重要的角色。从运动检测、环境感知、压力测试等方面,MEMS已经渗透到人们生活的方方面面。

    对此,意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器事业部总经理Benedetto Vigna在接受采访时表示,MEMS不仅仅是加速传感器,现在已经扩展到很多不同类别的产品,包括运动类的MEMS传感器、声学、硅麦和环境传感器等产品,此外MEMS也可以作为驱动器Base产品。意法半导体所有的MEMS产品在消费类行业市场排名,我们把MEMS技术应用到了几乎所有产品中。

意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器事业部总经理 Benedetto Vigna

    当前,MEMS技术深受运动、加速度、倾斜以及振动等传感器应用的欢迎。今天的MEMS传感器已经是系统级封装解决方案,具有分辨率高、功耗低和尺寸小等优点。据介绍,作为可靠的一站式MEMS供应商,意法半导体拥有一条的8英寸生产线,以先进的过程控制方法和大规模制造能力为特色。目前,意法半导体MEMS产品的目标应用包括计算机外设、电信设备、汽车、工业和消费电子市场中的多种应用。

    目前,意法半导体已经成为消费电子和移动通信MEMS传感器市场的供应商,其移动手持式操作系统、MEMS加速度计和陀螺仪让设备厂商研制出各种高性价比的运动控制型设备,并取得市场成功。这些传感器能够给手机、MP3/MP4播放器、PDA、平板电脑或游戏机控制器增加智能人机界面,把用户的手腕、胳膊和手的运动与应用程序、页面内以及页面之间的浏览、游戏机中的人物动作等设备功能联系起来,实现真正意义的人机互动。

    “在MEMS行业中,意法半导体在产品的组成方面是的,其中包括加速计、陀螺仪、磁传感器、压力传感器、硅麦,在这个行业里只有意法半导体有这么完整的产品组合。”Benedetto Vigna表示,“当然,意法半导体能达到这样完整的产品组合是因为我们也和一些合作伙伴共同开发,其实意法半导体没有收购或并购任何生产MEMS产品的公司,而是完全通过意法半导体在美国、欧洲、中国的合作伙伴的策略把这个市场做大做强。”

    “目前,市场上谈的非常多的是腕带式产品。意法半导体和可穿戴设备公司都有合作,在可穿戴市场我们希望涉足所有的大众化市场,希望我们的产品和技术在物联网市场中也能有很好的支撑。”Benedetto Vigna称,除了在手机市场,在汽车电子方面也应用了意法半导体的可穿戴技术产品。下一步我们会把可穿戴技术做延伸,可能会做微型投影仪,真正把它产业化。在传感器方面,意法半导体会做更多类别的环境传感器,会把模拟产品做得更加广泛。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28189次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25411次
3 1N4001 0.19MB 22051次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19538次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14917次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14455次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13414次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次