• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

凌华推出高速PXI Express数字化仪

来源:EEWORLD
时间:2014-07-01

    PXIe-9848H支持业界正负100伏特的输入电压范围,适用于高电压量测应用。 

    2014年6月30日,北京讯---亚洲的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技,推出新款PXI Express接口数字化仪─PXIe-9848H。PXIe-9848H具备8通道、14位分辨率和100 MS/s采样率,并整合15倍/50倍的信号调理模块,可支持高达正负100伏特的输入电压范围,并兼具高动态范围表现能力。PXIe-9848H提供3U PXI系统弹性扩展输入范围的解决方案,适用于高电压量测应用如汽车电子检测,电源供应器测试和科学研究等。

    “传统的高电压量测系统,客户大多需要自行开发专用的衰减器,或另外选购昂贵的仪表放大器,造成延长系统建置时程,并增加额外支出。此外,采用仪表放大器需多占用一个外围插槽,影响PXIe系统插槽的使用率。”凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品协理吴幼倩表示。“凌华科技PXIe-9848H采用高度整合的结构设计,仅需使用一个外围插槽,即可提供完整的信号调理功能,提供系统整合商化的解决方案,协助客户加速系统搭建与产品开发。”

    PXIe-9848H搭载凌华科技自行开发的信号调理模块,提供8通道可独立设定15:1或50:1的衰减率,其高质量的产品设计及完整的兼容性测试,可无缝接轨的扩展PXIe-9848的产品性能。在扩展输入电压范围至正负100伏特下,PXIe-9848H仍能提供高动态范围表现,如无杂波干扰动态范围(SFDR)为63.5 dB、信纳比(SINAD)为55.5 dB。此外,PXIe-9848H也可提供利用软件选择的输入阻抗、过电压保护、可选择AC/DC耦合等多种设计,提供用户的操作弹性。

    此外,PXIe-9848H的8通道设计适用于高通道数的量测应用,并提供全面性的同步采样设计,包括PXI星形触发和锁定回路(PLL)等功能,可使多个模块同时锁定到一个外部参考时序信号,可轻易与混和信号测试系统中其他模拟、数字仪器做整合,并实现精准无误差的多模块同步采样。

    凌华科技PXIe-9848H支持多元操作系统包含Windows 8、Windows 7、Windows XP,并兼容第三方软件如LabVIEW™和MATLAB®。此外,凌华科技提供专用的量测应用程序编程接口,可帮助用户加速软件编程,快速完成上升时间(Rise time)、过冲(Overshoot)和开机延迟时间(Turn on Delay Time)等测试参数分析。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻