中国南京举行的 2014 年天翼手机交易会暨移动互联网论坛中,Qualcomm 执行董事长 Paul Jacobs 以「移动科技,精彩现在,辉煌未来」为题,发表一场主题演讲。
在演讲一开场,执行董事长 Paul Jacobs 就祝贺中国电信董事长王晓东在 2013 年的表现相当辉煌。
主要是中国电信在 2013 年有着双位数的营收与利润增长,同时总用户数量突破 1 亿人,这样的表现,在 2,300 万人口的台湾市场,有很多时候都是无法想像的数字。
在执行董事长 Paul Jacobs 之前,中国电信董事长王晓初就为在场人士带来一个相当重要的讯息,令大部份与会人士相当雀跃万分。
这消息主要是中国主管单位工信局(类似台湾 NCC)将在 27 日 17 时正式宣布中国电信 4G LTE 执照(FDD-LTE)发放消息。另一家电信商,中国联通也在工信局此波释照名单中。
目前不论是中国移动、中国电信,或者是中国联通不论在 TDD/FDD-LTE 方面都已经准备好,在 2015 年将进入一个快速成长的 4G LTE 年代,消费者对 4G LTE 智慧型手机的需求也将比 2014 年还要广,若品牌商没有准备好加入这块战场,或许很快就得面临着淘汰的厄运。
在王晓初的演讲中,他提到,目前智慧型手机的汰换速度一直在缩短,消费者目前大约在 14 月左右就会更换掉手中的装置。
对品牌商来说,他们需要加快研发的步伐;对 Qualcomm 这类上游厂商而言,他们需要更多的创新能力,以继续增加新技术的推出。
这似乎也可以说明,为何 Qualcomm 在研发投入相当多金钱与人力的原因。
拥有创新人才去推动新技术的诞生,再将这些技术用在总端消费市场上,不论是合作夥伴或是总端消费者再回馈到如 Qualcomm 这类以技术为主导的公司身上,俨然成为了另一种形态的食物链。
4G LTE 的崛起,对终端消费者而言,可以获得更好的体验;从 75Mbps、LTE-Advanced Cat 4 的 150Mbps,到 300Mbps 的 LTE-Advanced Cat 6 等传输速率一直在提升,而这些都是 Qualcomm 以及 IEEE 等组织共同努力的成走。当然,4G LTE 未来将会持续向前迈进。Paul Jacobs 则是认为全新 4G LTE 将能带动中国电信业者为市场带来更多不同过去的服务。
好比说,Qualcomm 与中国电信在江苏实验的 LTE Broadcast 服务。透过高速的 4G LTE 网路,提供用户一个不同过去的观看新体验。
提到观看体验,Paul Jacobs 认为到 2018 年,市场会有很大的变化,使用者会比现在更注重影像品质,特别是对高画质以及超高画质(Ultra HD)的追求,Qualcomm 在这部分也相当努力。
目前,Snapdragon 800 家族已经开始支援 4K 影像的录制或是播放,随着内容的增加,使用者需求的提升,相信 Qualcomm 也会开始将相关技术下放到 Snapdragon 600 或是 Snapdragon 400 家族中。
这样做,对于使用者来说,将具有相当大的吸引力。
目前 4K 无法如 Full HD 的高画质快速崛起的原因,原因相当多,但不乏是设备价格昂贵以及缺乏内容所造成。使用者的使用经验获得提升,以及大量设备在市场上推出以后,4K 市场或许会有着不一样的新变化。
除了智慧型手机以及 4G LTE 部分,穿戴式装置、汽车、健康等领域的物联网(Internet of Everything)也是目前 Qualcomm 都有涉略,以及相当重视和努力去建构的一块新兴市场。
在穿戴式装置方面,我们可以见到 Qualcomm 有采用 Mirasol 显示技术的 Toq 智慧型手表;这款智慧型手表是 Qualcomm 在 2013 年底于特定市场推出的商品,目前并没有在全球大量贩售,这原因或许是因为Qualcomm 认为他们的角色应该是带动合作夥伴一同将市场的饼做大以让大家都能分杯羹,而不是直接从终端市场中获得一碗粥。
至于汽车市场方面,从过去一些活动中,也能理解到 Qualcomm 在这块市场相当努力以及用心,在 4G LTE 更广泛之后,未来将有更多汽车装置采用 Qualcomm 所提供的完整解决方案。
Paul Jacobs 也特别提到目前单就中国市场就拥有超过 2.5 亿台汽车在路上行驶,这也凸显著 Qualcomm 在行动通讯市场中,有着相当被看好的前景。
车用载具市场以外,Qualcomm 更极力推动电动车的未来发展,这其中包含加入 Formula E 电动方程式赛车联盟。在 9 月份,Formula E 将在北京鸟巢有一场大赛,身为联盟成员之一的 Qualcomm 也将派出车队挑战相关赛事。
我们从身边的行动通讯、穿戴式到车用载具上几乎无法与 Qualcomm 脱离。相信在未来的日子里,透过 Qualcomm 的创新技术,与合作夥伴的紧密合作之下,将能带给我们这些终端用户更多承诺,以让我们的生活更趋完美。
会后,Qualcomm 执行董事长 Paul Jacobs 也因为 Qualcomm 公司在 CDMA 网路相关技术的努力以及创新,而获中国电信颁发「全球 CDMA 终端杰出贡献奖」一殊荣。