• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

骁龙800双卡4G机 酷派大观4尊享版评测(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-30

  • 酷派在去年9月发布了酷派大观4这台旗舰级的手机,并获得了市场的好评,酷派大观4支持中国电信CDMA网络,支持CDMA+GSM双网双待功能,以手机安全作为主打,针对高端商务人士提供了众多的手机安全方面的设置。在4G时代的今天,酷派将大观4进行了升级,现在退出了酷派大观4尊享版,提供多中国移动4G网络支持,同时保留双卡双待功能,将CPU升级到了高通骁龙800,提供更为出色的性能,同时手机安全功能也继续提供,成为酷派一款高端商务的4G旗舰手机。

    酷派大观4尊享版采用高通骁龙800处理,和之前的大观4版本不同,同时大观4尊享版从电信定制机变成了移动4G定制机,支持的网络制式也改变了,提供4G+GSM双卡双待功能,为广大移动4G高端用户提供一款非常不错的终端手机。

    酷派大观4尊享版外观

    酷派大观4尊享版使用高通骁龙800四核CPU,CPU频率为2.3GHz,提供非常出色的性能,同时使用2GB的内存和16GB的储存空间,拥有5.9英寸1080P屏幕,1300万像素主摄像头加上200万像素的前置摄像头,提供3000毫安电池,比较难得的是后盖开启支持电池更换和TF卡扩展,这对于巨屏机来说还是十分必要的,另外大观4上也首次启用了酷派的CoolLife 5.5系统UI。

    酷派大观4尊享版细节

    ▲酷派大观4尊享版摄像头

    酷派大观4尊享版采用1300万像素主摄像头,采用BSI背照技术,硬件提供非常高的画质保证,酷派大观4尊享版更提供有双LED补光灯,摄像头的配置相当强大。

    ▲酷派大观4尊享版前置摄像头

    酷派大观4尊享版处理采用1300万像素主摄像头外还配置有200万像素的前置摄像头,支持视频聊天、自拍等等的功能。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻