• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-27

    20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。

    2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。

    该款高集成转换器支持 0.5% 的参考电压误差精度以及全差动远程电压传感,可满足深亚微米处理器的电压需求。可选 D-CAP™ 或 D-CAP2™ 自适应导通时间控制模式简单易用,不仅支持极快的负载瞬态响应,而且还可减少外部组件数量。可编程性以及输出电压、电流及外部温度的实时监控,再加上通过 PMBus 的故障报告,不仅可简化电源设计,提高可靠性,而且还可减少组件数量,降低系统成本。观看视频,了解 PMBus 接口降压稳压器的各种优势。

    对于不支持输出电压、电流及电路板温度遥测技术的 PMBus 应用,TI 提供 12A SWIFT TPS53915 降压转换器。了解有关 TI 完整系列 SWIFT 产品的更多详情。

TPS544B20 与 TPS544C20 的主要特性与优势 
集成型功率 MOSFET 支持 20A 及 30A 持续输出电流;
片上 PMBus 接口和非易失性存储器可简化电源设计,支持电压、电流以及温度监控,并可实现电源定制;
可选 D-CAP 或 D-CAP2 自适应导通时间控制模式无需输出电容器与环路补偿,可小化外部组件数量;
其它特性包括内部软启动、输入欠压保护以及热关闭等。



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻