• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瑞萨电子拓展R-IN32M3系列工业网络SoC的开发平台

来源:互联网
时间:2014-06-26

    结合的工业以太网协议栈与IAR Systems的IAR KickStart套件,大大减少开发时间和成本。

    2014年6月17日,日本东京讯—的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布,其支持工业以太网通讯的SoC产品R-IN32M3系列平台解决方案实现了进一步拓展,新增了支持多种工业以太网协议栈的IAR Systems®开发套件。IAR Systems发布的这一款针对R-IN32M3 的低成本硬件入门套件IAR KickStart Kit™,可方便的实现对R-IN32M3方案的评估。该套件包括一个R-IN板、I-jet Lite调试器和支持ARM core的评估版IAR Embedded Workbench®(嵌入式工作台),以及多种可从瑞萨电子官网获得工业以太网协议栈。该解决方案能够简化开发工作,有助于缩短工业网络应用的开发时间。

    随着工业领域向着智能工厂的不断发展,通信网络已成为提高生产效率和实时处理能力的重要组成部分。如今,CC-Link IE®、EtherCAT®、PROFINET®等数量众多而又极为复杂的工业协议以及多种多样的应用程序导致开发周期漫长而复杂。

     瑞萨电子的R-IN32M3系列器件通过优化的硬件加速器,显著改善工业以太网络的性能,并且凭借单一设备即可支持EtherCAT®、CC-Link® IE、EtherNet/IP®、PROFINET®、CANopen®等多种协议,进而降低成本。它可用于网关、I/O控制器、PLC/PAC、嵌入式控制器、工控机和众多其他网络应用的实时网络通信。它具有出色的设计灵活性,一套系统即可支持多种网络和应用。

    为进一步简化开发工作,瑞萨电子与嵌入式软件工具的IAR Systems合作,为R-IN32M3推出全新的平台。这一新平台包括针对R-IN32M3的IAR KickStart套件,其中包含必要的硬件和工具,能够对R-IN32M3的功能进行快速评估,充分利用硬件RTOS(实时操作系统)的功能,并支持的工业以太网协议栈。在瑞萨网站上提供了一套全面的工业以太网协议样本,作为该平台解决方案的补充,从而方便客户在R-IN32M3上为EtherCAT®、EtherNet/IP®或PROFINET®等协议设置环境。这样的组合为建立基于以太网的工业网络提供了一个完整而功能强大、简单而低本高效的平台。

    瑞萨R-IN32M3平台解决方案是满足工业环境中物联网(IoT)需求的一个关键因素。来自IAR Systems的工具与瑞萨的合作伙伴所提供的丰富生态系统共同协作,可以让系统设计人员从评估及系统开发的“一站式”解决方案中受益。R-IN32M3平台解决方案实现了在工业环境中方便快捷的部署,同时相比传统方法还降低了成本。

瑞萨R-IN32M3平台解决方案的主要特点:
基于ARM® Cortex™ M3的CPU子系统,主频100兆赫(MHz)
硬件加速器提高了主CPU的工作效率和减压功能
o硬件实时操作系统加速器(HW-RTOS)
o硬件以太网加速器(IP/TCP/UDP校验和,标头编码解码器、缓冲器管理器)
1.3 MB芯片RAM
芯片EtherCAT或CC-Link IE从控制器(无许可限制)
2端口实时千兆交换机,支持直通、存储和转发工作模式,并支持IEEE1588 PTP和设备级环网(DLR)协议
双通道10/100以太网(包含双通道PHY,注1)
高速实时端口,带专用DMAC
多种外设和GPIO
IAR Systems针对R-IN32M3的IAR KickStart套件的主要特点:
套件包含:
o1XI-jet™ Lite调试探头
o1X紧凑型开发板(仅10.5 cm x 5.5 cm)嵌入R-IN32M3-EC(具备EtherCAT)
o针对ARM Core的评估版IAR Embedded Workbench®。
可用软件
o一套可用的工业以太网协议样本栈(注2)
















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻