• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Android主管:苹果一直都在跟随谷歌的脚步

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-25

  • (作者 维金)

    桑达·尔皮采(Sundar Pichai)或许是谷歌继CEO拉里·佩奇(Larry Page)之后工作繁重的人。他负责了Android系统和Chrome浏览器。皮采将于本周在谷歌I/O开发者大会上发表主题演讲,而此次大会将吸引6000名开发者和媒体人士的参加。他近期接受了《彭博商业周刊》记者的专访。

    以下为专访节选:

    问:蒂姆·库克(Tim Cook)近期在苹果全球开发者大会(WWDC)上对Android进行了抨击。他表示,许多用户仍在使用老版本Android,因此无法用上功能。这样说是否合适?

    皮采:你需要知道,苹果和我们所做的工作有很大不同。他们开发了两款iPhone,并吸引用户购买。我们则在全球范围内推出了数千款设备。将苹果和Android进行对比并不恰当。

    我们每6周就会发布新版谷歌Play服务。通常情况下,90%用户会使用版谷歌Play。这是我们独立维护的平台。从某些角度来看,我们发展平台的速度比其他任何人都快,而我们也给开发者提供了统一的平台。

    在WWDC的主题演讲上,苹果发布了许多优秀的产品。他们还发布了一些Android早在四五年前就已实现的功能,例如第三方键盘、更丰富的通知,以及屏幕小工具。Android很久之前就提供了这些功能。如果你回顾过去,从整体的角度来看,我认为任何理性的人都会说,Android的创新和发布速度很快。

    问:苹果宣称,他们吸引了很多用户放弃Android转投iOS,这是否属实?与从iOS转向Android的用户相比,情况如何?

    皮采:我从各方面获得的数据都显示,相对于其他任何操作系统,用户转向Android的速度都要更快。我们做得很好。苹果举办了出色的活动,而我也从中看到了价值。我是否对苹果的成绩感到担忧?是的,他们是一家优秀的公司,开发了出色的产品,并进行了垂直整合。这使得他们在某些方面可以走得更快。

    我认为,这就像是两种类型的政府。一些政府能更快地推动工作,因为他们独断,能确保事情完成。不过,你也可以实行不太和谐的民主,从长期来看这是有利的。因此,你会看到两种不同的世界观。对我来说,我会认为,给你多种不同选择非常重要。

    问:蒂姆·库克表示,Android是“充满漏洞的毒汤”。能否进行回应?

    皮采:当你开发一款价格10万美元的奔驰汽车,同时又不去关注汽车行业其他公司的情况时,你必须保持谨慎。我们需要服务整个市场,关注各种尺寸的产品。从一开始,Android的设计就需要确保安全性。历史表明,一般情况下,恶意软件会瞄准热门的操作系统。因此你可以知道,情况是什么样。

    我们是否认真对待信息安全?是的,在谷歌Play商店中,我们会检测恶意软件。如果你安装一款应用,我们会请求你的许可。如果你的回答是肯定的,我们会对应用进行扫描。即使你是在谷歌Play商店以外进行扫描,我们仍会进行检测,并告知你是否存在恶意软件。每当我查看包含数千万用户设备的数据时,结果都令人鼓舞。

    问:中国是一个庞大、快速发展的智能手机市场。许多中国OEM厂商使用Android系统,但谷歌搜索、谷歌地图和谷歌Play商店在中国常常无法使用。对于这一问题,你们将怎么做?

    皮采:我们希望有一种方式能够服务中国用户。我们生态系统的许多合作伙伴都位于中国。我认为,如果无法使用谷歌Play,那么用户和我们自己都将受到不利影响。用户将更容易面临信息安全问题。实际上,在苹果公布的数据中,也包含了来自中国的数据。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻