• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为荣耀6首发评测:海思麒麟920八核表现如何?(下篇)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-25

  • OFweek 电子工程 网讯:华为荣耀6已于昨日正式发布,作为首款搭载华为自家Kirin920八核处理器的智能手机,荣耀6是不仅在性能上大幅度提升,而且全面支持4G网络,更是全球率先支持LTECat6标准的手机。另外,荣耀6在外观设计、续航、拍照等方面也有不少亮点,下面我们就一起看看荣耀6的全面评测。

    华为荣耀6首发评测(上篇)://ee.ofweek.com/2014-06/ART-8110-2817-28840600.html

    华为荣耀6 4G测试:首款支持LTECat6手机

    华为海思Kirin920整合了华为的LTEAdvanced通信模块,全球率先支持LTECat6标准,Cat6和Cat4是不同的LTE 网络协议 类别,例如高通800系列就是Cat4标准。通常Cat4支持的理论上网速率只能达到150Mbps,而Cat6支持的理论上网速率可达300Mbps,FDD场景下数据传输速率峰值可达300Mbps,理论速度上是3G(21M)的14倍,4G(Cat4)的2倍。这颗SoC还同时支持TD-LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM五种网络制式,以及全球所有主流频段,可实现在全球100多个国家的无缝漫游。

    荣耀6比同类手机天线接收能力高3dB,相当于用户信号强度加倍,在网络覆盖不佳环境下保证通话和上网的流畅。华为对荣耀6进行过完备实验室现网环境,采用自主 芯片 -射频电路-天线一体化解决方案,将整体通信性能调至。

    由于是联通4GTD-LTE版荣耀6,因此我们插上联通的4G手机卡,测试一下荣耀6的网速如何。

    在TD-LTE网络下,荣耀6进行软件测速中显示,下行速度接近60Mbps,下行速度在5Mbps左右。我们直观一点实际下载文件看看,荣耀6在联通4G网络下,下载速度超过6MB/s,这个速度已经大大超越了3G的网速,由此可见4G网络迟早会取代3G成为未来的主流。

    双频WiFi+全国650万免费热点

    荣耀6支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,可支持包含802.11a/b/g/n完整无线网络,其属于第五代Wi-Fi传输技术(5GWi-Fi)。双频Wifi设备的优点在于具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。

    另外让人惊喜的是,荣耀6用户专享免费WiFi服务,遍布全国650万个WiFi热点。1000万小时免费WiFi时长,免密码一键接入。这个功能的意思就是,只要你在荣耀免费热点附近,就是可以免费一键连上WiFi,对用户来说真是一个非常吸引的功能。

    以广州市区为例,在大型的商场和人流密集的地方,如正佳广场、北京路步行街等地方,很容易就搜索到荣耀免费热点。同时该功能说明是“荣耀WLAN服务是基于中国移动、中国电信提供,请放心使用”,因此用户可以放心其安全性。只要在热点附近,荣耀6就会通知你是否连上免费WiFi,只要点击一个连接按钮,荣耀6就会自动连接。

    连接过程仅需等待数秒,同时应用中的WiFi大图标还会告诉你信号的强弱,以及免费WiFi的使用时长。由于荣耀6称拥有1000万小时免费WiFi时长,所以基本可以视为只要你拿着荣耀6,就可无限时连接荣耀全国650万个免费热点了。

    华为荣耀6续航测试:超大密度电池

    在现在手机电池的技术还没有取得飞跃性进步的情况下,手机厂商普遍的做法只能是不断增加电池容量。而荣耀6除了增加电池容量外,还另辟路径选择增大电池的能量密度。荣耀6采用3100mAh锂聚合物超大容量电池,能量密度高达590Wh/L,已经是现在在售手机的电池中水平。另外,荣耀6系统的智电2.0软硬件一体化省电技术,采用五大降功耗方案,比其他系统更省电30%。

    荣耀6系统提供专门的省电管理,有性能模式、智能省电(默认)、超级省电等情景,另外还提供全面耗电检测,一键检测告诉你什么应用在后台耗电,怎样设置可以更省电,非常贴心。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻