• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

假4K电视那点事儿

来源: cnbeta网站
时间:2014-06-25

    时下廉价4K电视越来越多,旁观者谁也解释不清楚这些廉价4K电视为什么廉价,而当事者出于种种顾虑也语焉不详,于是业内传出了一种说法,说不少廉价4K电视都是假4K,首先中枪的就是小米,其他一些国产电视厂商也在被怀疑之列,那么所谓的“假4K”究竟是怎么回事呢?且听我道来。

假4K假在哪?

    根据NPDDisplaySearch全球电视出货量和预测季度报告显示,到2017年,4K面板在50寸及以上液晶电视中的占比将达到93%,NPDDisplaySearch认为,如果4K电视面板能成功用于40寸等较小尺寸,那么4K电视将得到更快速地发展。NPDDisplaySearch液晶电视分析总监杨静萍表示,得益于较低的价格和相对齐全的产品线,中国将继续引领2014年全球4K电视的出货量。

    正是由于中国是发展为迅速的4K电视市场,因此无论电视厂商还是面板厂商都制定了较为激进的出货目标。为了和群创、华星、友达对抗,Samsung Display和LG Display专门开发了一款名为RGBW的低成本4K面板,并计划将该产品重点销往中国市场。杨静萍表示,这种低成本4K面板将于2014年二季度开始出货。

    我们都知道,传统的像素由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)构成,全高清面板像素为1920x1080,每个像素由三种子像素组成,因此全高清面板一共有1920x1080x3=622万种颜色。而4K面板的分辨率为3840x2160,每个像素同样由三种子像素组成,共具有3840x2160x3=2488万种颜色,其分辨率是全高清面板的四倍。

    而Samsung Display和LG Display开发的这种低成本RGBW 4K面板在像素构成上略有差异,除了R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)外,又增加了一种子像素W(白色),随着子像素的增加,RGBW 4K面板也可以达到4K的分辨率,Samsung Display将其称为Green UHD,而LG Display则称为G+ UHD。

    NPDDisplaySearch分析认为,RGBW面板由于增加了白色子像素,透光率更好,透光率的提升也降低了推动背光模块运作动能的需求,能耗比全高清面板仅增加10%,此外,由于子像素的减少,驱动IC、T-Con(时序控制器)、背光模块、SMPS(开关模式电源)和转换器的成本都得以降低,因此才能够获得较低的成本。

    但问题是,在Samsung Display的RGBW面板中,每个像素仅由RG或BW两种子像素构成,可能只有1920x2160x4=1660万种颜色,画质不如RGB直列式的4K面板,真是因为这个原因,某些电视厂商认为采用RGBW 4K面板的4K电视是假4K,索尼(中国)有限公司家用显示产品科副总监高明就表示,采用RGBW面板绝对是假4K。

    视频电子标准协会VESA对4K的定义是基于彩色滤光片上黑速矩阵的交替数量,而不是子像素的数量,因此从这个角度讲,Samsung Display的RGBW面板也是符合4K标准的,为了弥补画质上的不足,Samsung Display在其RGBW面板中采用了GMA(色域映像算法)和SPR(子像素渲染)技术。

面板厂怎么说?

    对于假4K的说法,面板厂其实并不认可,LG Display认为,在中国适用的4K认证规范中,RGBW 4K面板清晰度符合水平和垂直均达到2160电视线的要求,同时也符合国际认证机构Intertek的4K认证标准,因此RGBW方式4K面板是差异化的4K显示技术。

    京东方副总裁张宇也表示,这不过是企业降低成本的一种4K显示技术。作为LG Display的合作伙伴,创维也力挺LG Display的RGBW技术,创维集团新闻发言人李从想认为,RGBW面板并非是假4K面板,而是LG Display推出的一种旨在降低4K电视成本的新技术。

    Samsung Display认为其Green UHD面板有五大优势:1、更好的透光率,更高的开口率;2、减少能源损耗;3、降低驱动IC和T-Con(时序控制器)的成本;4、减少背光模块的使用;5、降低电视系统成本。

    有接近Samsun Display的业内人士表示,三星当然也在生产RGBW 4K面板,但是自己没有使用,全都供货给了一些国产厂商,至于究竟卖给了谁,因为有保密协议,肯定是不能说的。杨静萍则透露,创维、康佳和长虹将采用RGBW 4K面板,并将于2014年二季度开始量产。

    至于究竟都有谁在使用LG Display和Samsung Display的RGBW 4K面板我们不得而知,不过从NPDDisplaySearch的LCD电视价值链和分析季度报告中,我们可以支持谁在使用LG Display和Samsung Display的液晶面板。从2014年各面板厂商4K LCD电视面板向各大电视品牌厂商的出货计划来看,台湾面板厂商群创(Innolux)和友达(AUO)占据着的份额,合计达到全球市场58%的份额,而Samsung Display和LG Display则合计达到25%的份额。

  据数据显示,Samsung Display和LG Display大约60%的4K电视面板供给了自有品牌,剩下的部分才供给其他厂商,使用LG Display面板的主要有长虹、索尼、康佳、创维、海信等,其中创维比例,使用Samsung Display面板的主要有长虹、索尼、TCL、康佳和海信,其中海信的比例,当然小米电视2使用的也是LG Display的面板,但由于份额太小被归在了其他里面。

2014年各面板厂商4K LCD电视面板向各大电视品牌厂商的出货计划

4K购机别只看面板

    其实在4K电视的选购中,面板只是一方面,此外还要关注图像处理引擎和HDMI接口,只有配备了4K图像处理引擎和HDMI2.0接口的4K电视,才是更完整的4K电视,也可以理解为“真”4K电视。

    4K图像处理引擎的作用就是进行信号分析,确保真实呈现4K原生视频,并对非4K视频进行修正和优化,如果没有4K图像处理引擎,在处理4K视频的时候会经历一个降低原始图像画质并重新合成转换的过程,这样原本的4K视频效果也会受到影响,而如果采用效果欠佳的4K图像处理引擎,则可能在降噪和流失细节修复方面难有理想的效果。

    比如三星的4K图像处理引擎称为Quadmatic,索尼的4K图像处理引擎称为4K X-Reality Pro,中文名叫4K迅锐图像处理引擎Pro。三星Quadmatic4K图像处理引擎在处理不同清晰度的视频源的时候,会经过信号分析、降噪、升级及细节增强四个步骤,其降噪的过程中还能针对马赛克噪点、颗粒噪点、纹式噪点、杂色噪点等不同的噪点采用不同的处理方式,这样无论视频源是4K级别还是低于4K,都能获得较好的呈现。

    而索尼的4K迅锐图像处理引擎Pro由三颗芯片组成,分别是X-Reality芯片、XCA7芯片和XCA8-4K芯片,该引擎可以对不同清晰度的视频源进行分析,视频先经过X-Reality芯片降噪再由XCA7芯片按照时间轴进行拆解,然后和XCA8-4K芯片数据库内的数据进行对比分析,修复流失的细节。

    至于HDMI2.0标准是2013年就制作完成并发布的规范,该标准将带宽提升到了18Gbps,可以支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率,同时在音频方面支持多32个声道,以及1536kHz采样率。

    而之前的HDMI1.4接口虽然也支持4K,但受制于10.2Gbps的带宽,只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率,如果想通过外接设备来看4K视频或玩4K游戏,可能就很难有上好的体验了,但如果你的4K体验于4K电视本身,并不会考虑外接设别的情况,那么HDMI1.4还是HDMI2.0并不是你要关注的重点。

    此外还有一个消息需要同步,索尼曾表示,HDMI 2.0的升级仅仅通过固件升级就可以完成,不需要任何硬件改动。如果索尼能够做到这一点,便意味着其他厂商也可以。固件升级的方式可以保证HDMI2.0快速普及,而且升级成本低,对于用户来说则无需在此方面有太多顾虑。

总结

    杨静萍表示,国内外厂商对于RGBW看法上的偏差主要是由各自不同的目标造成的,国产电视厂商更追求低价,而国外电视厂商更追求画质,这才出现了国产电视厂商大规模使用RGBW 4K面板,而LG Display和Samsung Display虽然生产了RGBW面板,自有品牌却不肯使用的情况。

   NPDDisplaySearch认为,4K降价本来就是一个无法避免的趋势,但中国厂商更多是将“4K”视作一个规格,这才促使了4K电视“畸形”的降价策略,在我看来,争论RGBW是真4K还是假4K意义并不大,用户想要的并不是一个规格上的4K,而是可以切实实现真正效果的4K,只有在确保效果的前提下降低成本的方案,才是真正从用户角度出发的好方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻