• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三款苹果路由器 总有一款适合你

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-24

  • 如果你拥有很多苹果设备,那么一款苹果路由器可能是一个好选择。苹果目前拥有三种机型可选,包括AirPort Extreme、Time Capsule及AirPort Express,下面我们来分析一下它们各自的特性,告诉你哪款适合你。

    AirPort Express

    参考价格:约688元

    AirPort Express的外型看上去与Apple TV相仿,不过是白色而非黑色,支持802.11 n标准无线网络(向下兼容吧b、g),拥有2.4GHz及5GHz双频段,所以可以兼容多种设备。除了网线接口,AirPort Express的背面还拥有一个USB接口,可以连接打印机,另外还拥有一个3.5毫米音频接口,可以连接音频接收器,使其变为一个AirPlay接收装置。

    AirPort Express的一大优势是信号覆盖广泛,只要安装"AirPort Utility"应用(支持OS X及iOS),就能够通过配置扩展网络覆盖,解决WIFI死角的问题。

    AirPort Extreme

    参考价格:约1398元

    作为苹果的高端路由器,AirPort Extreme售价1398元,是AirPort Express的两倍,但你能够获得更多功能。

    首先在设计上,可以看到AirPort Extreme更高,是因为它内置了6组天线阵列,实现更广泛的信号覆盖,并且支持速度更快的802.11ac标准。AirPort Extreme同样配备了USB接口,不仅支持打印机,还可以连接移动硬盘,构建家庭网络服务器。另外,它还集成了千兆WAN、LAN端口,可以连接其他网络设备,扩展性十分出色。

    Time Capsule(2TB)

    参考价格:约2198元

    Time Capsule的外型几乎与AirPort Extreme一致,配置方面也非常接近,包括802.11ac网络、接口等等,只是它本身内置了2TB或3TB的硬盘,除了作为无线路由器使用,还能够直接与Mac电脑连接,使用Time Machine功能进行自动的无线系统备份。

    该如何选择?

    如果你的房子面积不大,同时所拥有的Mac电脑基本上是2012年款式,那么入门级的AirPort Express基本就可以满足需求了。因为硬件上,2012款Mac和iOS设备都仅支持802.11 n标准。另外,如果你已经拥有一款AirPort Express,但信号无法覆盖到所有位置,可以再考虑购置一款作为信号增强设备。

    如果你希望建立一个全新的无线网络,让2013款Mac或是其他支持802.11 ac标准的新设备更好地发挥性能,AirPort Extreme会是一个不错的选择。

    至于Time Capsule,则是Mac用户完美的选择,因为Time Machine功能可以定时将系统及整个硬盘的内容备份下来,保证资料万无一失。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 云汉芯城 Digikey Mouser

    更多新闻