来源:新浪手机
时间:2014-06-24
在过去的近半年时间中,智能手机市场陆续出现了多款旗舰级产品,比如索尼Xperia Z2、HTC One(M8)、三星GALAXY S5以及OPPO Find 7等等,它们均搭载了性能强劲的高通骁龙801处理器,而骁龙801处理器也成为了旗舰产品的标配。如今,日系手机厂商富士通推出了一款旗舰新机—— ARROWS NX F-05F,它同样搭载了骁龙801四核芯片。接下来,就让我们通过同行engadget的镜头共同了解一下这款新机。
外观方面,ARROWS NX F-05F采用经典的直板触屏设计,机身线条硬朗,棱角分明,延续了日系手机的主流设计,加之金色机身,更显个性独特。在机身正面,这款手机拥有一块5英 寸大屏,视野较为开阔,而分辨率则达到了时下高端水准的1080p(1080×1920像素),显示效果不错。
与时下众多主流机型一样,ARROWS NX F-05F整体设计简约,即使是屏幕下方也并未放置触控按键或是实体按键,而是在屏幕底端设计了四枚常驻虚拟按键,满足用户日常的使用需求。值得一提的是,这款手机的屏幕下方加入了类似金粉的闪烁效果,较为独特。
至于屏幕上方,ARROWS NX F-05F则放置了130万像素前置摄像头,可以满足用户日常的自拍需求。同时,听筒以及光线距离感应器也位于该机的屏幕上方,如图所示,属于时下主流设计。
ARROWS NX F-05F机身背面整体设计较为简约,加之金色机身,给人一种简约别致的感觉。不过,需要指出的是,与HTC One max一样,这款手机机身背面内置了指纹识别器,如图所示,进而使得它的背面略显独特,如同配备双后置摄像头一般。
事实上,ARROWS NX F-05F仅仅配备了一枚后置摄像头(带有LED闪光灯),摄像头有效像素达到了2070万像素,与索尼Z2配置相似。不过,从同行展示的实拍样张来看,该机的成像效果一般,低于笔者的预期。
ARROWS NX F-05F的机身厚度为10.4毫米,由于机身后置摄像头略微凸起,机身厚的地方则达到了11.2毫米。作为一款旗舰级产品而言,这样的厚度略显厚重。 需要指出的是,该机背面采用弧线边缘设计,同时侧面加入了独特的立体花纹,进而使得它在视觉上并未显得如同参数那般厚重。
在机身周边的按键、接口的配置以及布局方面,ARROWS NX F-05F略显常规。其中,在机身右侧,这款手机放置了一体式音量键和电源键,如图所示,按键颇具质感。
在机身底端和顶端,ARROWS NX F-05F分别放置了MicroSUB数据接口和3.5毫米耳机插口,均属于时下主流设计。需要补充的是,手机卡插槽以及MicroSD卡插槽也位它的顶部,不过配备有保护盖,保证了机身的整体性。