• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点:上半年不容错过的平板 高大上!

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-20

  • 根据IDC的数据来看,虽然平板的销量一直在上涨,但是这个上涨的趋势相比去年已经有了明显的放缓,如何在市场达到饱和之前竭力发展想必是厂商们共同思考的问题。2014年的平板尺寸功能多样,究竟哪些产品在市场的角逐中展露头角呢?一起来看看吧。

    索尼Tablet Z2        参考售价:3588元起

    在今年的MWC大展上,索尼高调亮相了一台史上薄的平板产品,它就是厚度仅有6.4mm的索尼Xperia Tablet Z2。事实上,这款产品不但在厚度上非常轻薄,机身硬件上也达到了旗舰级水平。6.4mm的厚度不只让Z2傲视平板,就连市场上99%的手机也无法与Z2相比。当然值得一提的是它具有其他同类产品无法企及的三防能力,Tablet Z2可以在1.5m水下保持30分钟以上的防水性能。

    在硬件的配备上,Z2配备10.1英寸的1080p全高清IPS屏幕,据官方描述Z2的eRGA屏幕色彩还原达到了130%,这就意味着几乎任何细小的颜色变化都逃不过Z2屏幕的捕捉。另外Tabelt Z2配备的是高通骁龙800四核处理器,GPU图形处理器是Adreno 330,整体的性能值得信赖。安兔兔跑分的综合判断为25670分,这样的性能得分足够让Tablet Z2成为平板中的佼佼者。不管从哪个方面来看,Tablet Z2都是10.1平板NO.1的有利竞争者。

    ThinkPad 8        参考价格:2999元

    ThinkPad 8是ThinkPad在平板市场中的一次成功的尝试,既然打上了ThinkPad的标签,那么ThinkPad 8的外形就需要符合系列的设计语言。比如黑色调、精良的机身。机身材质为铝镁合金材质,手感出色且扎实,这些都是给ThinkPad 8的加分项目。联想ThinkPad 8内置了一块8.3英寸的1080P全高清屏幕,显示效果出色。常规使用如阅读、看在线视频、浏览网页,ThinkPad 8都是一款合格的产品。

    不过虽然触摸屏的响应非常出色,但遗憾的是没有手写笔。在传统桌面中,状态栏或是程序按钮都十分小,对于手大的男性用户来说操作起来就十分费力。这是所有Windows 8平板,尤其是拥有高清屏幕的产品所共有的通病。如果你不介意这一点的话,那么ThinkPad将是一款很好的轻办公应急替代品。如果有一天此类产品能够同时解决处理器性能和屏幕显示适配这两个问题的话,那么ThinkPad 8将变得更加实用。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻