• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

便携无线路由小盘点

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-19

  • 1 随身娱乐神器 微路由M1好评返券中.

    琳琅满目的无线路由器市场中,小巧随身的便携式无线路由器,已经成为了人们出行的好伴侣。别看这种无线路由器身材虽然非常袖珍,但是齐全的功能让它成为了无线路由器市场上新崛起的一股势力。这种无线路由器,在能够满足用户使用需求的同时,又区别于传统的家用无线路由产品。这次,我们就为大家盘点了近期热销的便携式无线路由产品,快挑一款合适的入手吧!

    随身娱乐神器 微路由M1好评返券中

    微路由M1采用IEEE 802.11n无线标准,可以提供150Mbps的无线网络速率,同时兼容使用IEEE 802.11b/g无线标准的网络设备。产品配有USB2.0接口,支持外接U盘和容量为2TB的移动硬盘,还可以接入SD卡,分享用户所分享。M1拥有512Mb大容量内存,让用户在进行大容量电影读取时更加迅速,不卡顿,多用户接入也能够轻松应对。通过无线分享存储设备中的内容,让用户在外出途中可以轻松打发时间。现在用户在微路由天猫旗舰店购买,只要发表5星好评30字以上并上传3张真实照片,截图给客服确认,就能得到20元优惠券。

    微路由M1

    微路由M1内置的3800mAh 聚合物锂电池 ,待机时长可达24小时,连续工作时间长达10小时。并且还可以作为移动电源使用,给手机充电两次,其输出电流为1.5A。M1配备内置天线,天线增益为1.5dBi,接入用户为16个,多人分享更加欢乐。搭配手机中的“微管家app”,用户可以对M1中的文件进行上传下载管理,并且可以将视频文件等脱机下载到路由器中,路上就可以观看啦!

    产品集无线路由器,无线共享盘、移动电源、无线下载机等多种功能于一身的微路由M1一经推出,在用户群中便广受追捧。小巧便携的M1可以让用户在日常出行乘坐公共交通工具时,打发冗长的等候时间,用户可以使用手机通过无线网络访问M1中存储的视频、音乐、照片等文件,让路途中的煎熬变成欢乐!

    2 便捷无线随享生活

    华为WS331a是一款拥有300Mbps无线速率的便携式无线路由器。它十分小巧,整机体积只有85mm×36mm×18mm,不过手掌大小。简单易用的功能,让“不会配置路由?记不住复杂的密码?担心邻居蹭网?”等问题统统得到解决。WS331a的免配置、无需密码防蹭网等功能,带给用户神奇的实际上网体验。京东商城现在正在进行优惠活动,目前报价仅为95元!

    华为WS331a

    华为WS331a采用IEEE 802.11n无线技术,能够支持符合802.11b/g/n无线标准的设备,无线速率可达300Mbps。它内置搭配内置高性能钢片天线,采用MIMO设计,可以为用户提供高速无线连接和超强的无线信号穿透力。

    WS331a特有的无线安全锁功能,是华为公司独有的专利,能够一键设置无线安全。当用户打开无线安全锁时,可以正常连接WS331a,无需密码;当用户将无线安全锁推至“闭合”状态时,路由器可以自动添加用户至白名单,非白名单用户无法访问路由器。华为WS331a还拥有智能检测上网场景功能,可以自动切换上网场景,让用户免于配置。在使用时,用户只要将网线和路由器相连接,产品就会自动根据场景调整上网参数,让用户不必进行任何配置,再也不用因为参数设置而头疼。

    除了无线安全锁和上网场景自动配置外,WS331a还为用户提供了基于Web的配置管理页面,电脑、手机、平板都能轻松完成设备配置。手机、平板等智能设备还可以下载安装华为路由伴侣(RuMate)app,用以获得更便捷、更贴心的配置体验。内置强大防火墙功能,可以有效阻挡各种恶意攻击和侵犯。家长控制功能,让用户可以合理控制家庭成员的上网时间、允许访问的网站,为家中的孩子打造绿色健康的上网环境。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 聚合物锂电池 Future Wpi Onlinecomponents

    更多新闻