• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

路由器选择:双频、600M、安全

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-18

  • 600M还是11ac?谁是你的下一台无线路由?

    如果将时钟拨回到10年前,无线路由器对于普通家庭用户来说绝对是件“稀罕物”;而随着英特尔“迅驰”的问世,笔记本拉开了WiFi应用的序幕,无线路由器也因此开始崭露头角;随后,笔记本逐步取代PC,无线路由器不仅真正开始普及,更迎来了快速升级的时代,从初的802.11b/a,到802.11g,再到802.11n(2006年首个草案提出);这也使得11n无线路由器(300M/150M)成为了不少家庭中的台无线路由器,并沿用至今!

    然而随着智能手机、平板电脑、智能电视、盒子等的快速普及,用户家中需要无线接入的终端已越来越多,不少用户发现自家的无线网络开始有些“不给力”了;特别是面对高清视频传输、网游等应用时,更是“卡”的不行,因此,“升级”家中的无线路由器已经势在必行!那么究竟该如何“升级”或者说是选购家中的下一台无线路由器呢?一起来看看网络设备行业专家——TOTOLINK产品总监于杭杭先生的建议。

    TOTOLINK产品总监于杭杭

    下一台无线路由器选购关键词:双频

    为什么用户家中的无线网络会变得“不给力”?主要原因之一就是同频干扰的问题。目前用户家中的无线路由器大都是工作在2.4GHz这个公共频段,而无绳电话、无线鼠标、微波炉、蓝牙等产品同样使用2.4GHz频段,同时使用时,相互间的干扰就会影响无线路由器的实际应用体验。同理,用户身边的2.4GHz无线热点,像邻居家的无线路由器越来越多,也会形成相互干扰,影响实际应用体验。“而双频无线路由器的出现,则可以很好地解决同频干扰的问题”,于杭杭表示。

    提到双频无线路由器,或许不少无线用户都有这样的一个模糊概念——其可同时工作在2.4GHz频段和5GHz频段,而且5GHz频段的传输速率似乎更快;但要具体说说“双频”的优势,就很少有用户能说的清楚了。对此,于杭杭坦言:“虽然双频无线路由器问世已经有三年多,从TOTOLINK早的N6004到后来的N600R再到现在的N601RT等一系列双频产品。但是由于用户并未了解到‘双频’的实际优势,所以目前双频无线路由器仍处于普及的初级阶段。TOTOLINK的产品定位一直是中高端,我们不希望和一些厂商完全陷入价格战,我们希望把国外已经较为成熟的产品引入国内来让消费者可以买到性价比的产品。而双频本身就是为这样的初衷而来的产品”。

    那么双频的优势究竟是什么呢? “全能+优势互补”,于杭杭总结谈到,2.4GHz频段的同频干扰问题影响了其实际应用体验,而5GHz频段不仅干扰小,无线传输稳定,且信道丰富。2.4GHz的信道只有14个,而5GHz的信道则有几十个, 目前中国开放了4个,韩国开放了19个,所以很好地解决了2.4GHz同频无线热点相互干扰的问题。因此在802.11n相同标准下,就会感觉传输的更快、更流畅。也就是说,相比2.4GHz频段,5GHz频段更能满足看高清电影、玩网络游戏、进行高速网络下载,以及进行手机与电视、TV盒子互动等需要高质量无线网络的应用。当然,5GHz频段也有自身的不足——无线穿透能力弱,跨越墙体障碍物后,信号损失较大,不能实现室内大面积覆盖。这就需要2.4GHz频段来实现无线覆盖的补充,即2.4GHz和5GHz实现完美互补。

    此外,需要说明的是,想要体验双频无线路由器的优势,就必须要有与之匹配的无线网卡。目前已经有不少笔记本已经搭配双频无线网卡,而iphone、三星、小米、魅族等新款智能手机也已全部内置了双频网卡,这在于杭杭看来,是双频无线路由器加速普及的一大信号。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻