• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立推出 ShockLine系列低成本4 端口VNA

来源:EEWORLD
时间:2014-06-17

    MS46524A VNA 系列为差分和多端口组件测试应用创造价值,并实现出众性能。

    安立公司推出低成本 4 端口 ShockLine™ RF VNA,继续对矢量网络分析仪 (VNA) 市场进行了重新定义,该系列专为满足无源多端口和差分组件测试的价值/性能需求而设计。ShockLine MS46524A 4端口 VNA 系列具有准确度高、测量速度快和成本低等特点,可适用于简单的工程和制造应用。

    工程师可利用 ShockLine MS46524A VNA 进行关键测试,包括 16 次单端和混合模式的 S 参数测量。此外,在高速数字板上进行信号完整性测试时可选择时域测量。ShockLine MS46524A 系列设计灵活,旨在以具有成本效益的方式应对各种工程应用,其包括两种型号——种的频率范围为 10 MHz - 4.5 GHz,第二种进一步将频率覆盖范围延伸至 7 GHz。

    ShockLine MS46524A VNA 具有动态范围广 (>110 dB)、扫描速度快(77 微秒/点)和轨迹噪音低 (<6 mdB) 等特点,优化了测量设置,从而缩短了测试时间,提高了 RF 组件生产应用的吞吐量。4 端口 VNA 同样具有大于 42 dB 的校正方向性,以减少测量不确定性,缩短保护频带。就自动化或监控应用而言,可通过局域网连接远程控制 VNA。

    利用 ShockLine MS46524A 系列同样可进行人工测试。可通过 HDMI 或 USB 将仪器与外显示器、键盘和鼠标相连接,从而可以利用直观的图形用户界面进行全触屏操作。

    ShockLine MS46524A VNA 系列通过 4 端口测量满足了市场对高性能和高价值的需求。工程师可利用 VNA 测试多频带手机组件(如开关和差分 SAW 过滤器),验证无源多端口组件(如天线、双工器、耦合器、隔离器和环形器)的性能,并找出高速数字电路上的信号完整性问题。

    ShockLine MS46524A VNA 融合了必要的测量能力、远程可编程性、简单性和紧凑性,是无源多端口和差分组件测试应用的理想选择。作为 Anritsu ShockLine VNA 系列的一部分,它为对成本敏感的工程和生产环境创造前所未有的价值并实现绝佳性能。

    安立公司的 ShockLine VNA 系列由 ShockLine MS46522A 系列、测量频率高达 40 GHz 的Economy ShockLine MS46322A 2 端口 VNA 以及用于差分和多端口组件测试的 MS46524A 4 端口 VNA 组成。

     MS46524A在接到订单后 4 周交付。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻