• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为的实力和决心:麒麟920实力全解析

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-16

  • 提起手机高端SoC,相信大家首先想起的都是骁龙801、Exynos 5422、Tegra K1等响当当的名字。而华为旗下的海思处理器一直给人的印象都是性能不是太够用。而从华为在6月6日发布的全新麒麟920身上,我们看到了华为冲击高端SoC市场的决心和实力,这颗八核处理器又有什么特别之处呢?

    发布会现场首先是回顾了海思系列SoC的发展历程,大家熟悉的当然要数生命周期颇长的K3V2,当时由于同频性能、制程都比竞争对手落后,而且GPU性能和兼容性问题也让不少用户困扰。终于,在2014年,华为迎来了Kirin 910和Kirin 920系列处理器。

    (图片来源百度WP7吧,图片拍摄@ioncannon)

    首先展示的是Kirin 910和Kirin 910T,虽然四核A9r4,Mali450MP4、LTE Cat4基带等参数看起来都符合主流用户需求。但是由于Kirin 910系列采用了单通道32bit的LPDDR3-1600的内存,6.4GB/s的带宽应付1080P分辨率也是明显不足,例如X1、P7两款产品就明显不如高带宽的SoC运行起来那么得心应手。

    接下来则是关于Kirin 920系列的介绍,支持big.LITTLE和HMP技术的Kirin 920,四核Cortex-A15和四核Cortex-A7可同时工作。

    下图很好地表现出HMP的优势,在很多使用场景下,Cortex-A15核心都只开启一个,另外在搭配2~3个Cortex-A7核心工作。这里可以看出,在3D大型游戏、拍照等场景中,甚至要打开三个Cortex-A15核心才能满足要求。

    而在市面上同样支持HMP技术的Exynos 5422的工作模式则简单得多,四核Cortex-A15是长期开启,低频在800MHz,再配合不同频率的Cortex-A7核心工作,这样的搭配方式不如Kirin 920系列这么灵活。下图可以看出Exynos 5422在日常情况下也是“八核全开”。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻