处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

风河与TTTech携手推进自动驾驶汽车应用

风河与TTTech携手推进自动驾驶汽车应用
来源:EEWORLD 时间:2014-06-14
风河为TTTech提供 VxWorks 以及专家级软件集成服务,用以开发的汽车电子安全控制设备。
TTTech正在开发用于包括自动驾驶在内的先进驾驶辅助系统的平台电子控制设备。
凭借逾30年的汽车行业经验,风河能够满足汽车行业各种不同的需求,包括信息娱乐、安全、可靠性、车载信息服务、软件集成以及总体项目管理。
 
的智能互联系统嵌入式软件提供商风河®公司近日宣布,与TTTech合作开发基于先进汽车应用的安全ECU (Electronic Control Unit,电子控制设备),特别是实现自动驾驶的联网多核SoC (System-On-Chip ,系统芯片)。风河作为关键的软件供应商,为新的ECU平台提供符合ISO 26262安全标准的VxWorks® RTOS(real-time operating system,实时操作系统 )。
 
借助VxWorks ,TTTech 将多个安全相关软件组件与非安全相关组件集中化到总体系统架构中。该ECU设计用于包括自动驾驶和其它基于车用摄像头的视觉应用的ADAS(Advanced Driver Assistance Systems,先进驾驶辅助系统 )。它可以连接多个摄像头,并且具备高可靠性以太网组网功能,包括TTTech公司支持100 Mbit/s 和1 Gbit/s数据传输速率的 TTEthernet® 交换机技术。
 
TTTech是一个的基于时间触发技术和模块化安全平台的组网解决方案供应商,其技术被广泛应用于众多不同的行业,包括汽车、航空航天、越野车辆、能源生产、铁路以及工业流程自动化。举例来说,TTTech一直在为奥迪公司开发新的ADAS平台的创新功能,包括自动驾驶和停车功能。
 
风河公司副总裁兼全球汽车解决方案总经理Georg Doll说:“汽车系统变得越来越复杂,物联网对有关设备连接性和智能化水平也提出了更高的要求,软件的重要性与日俱增。汽车企业必须在不断创新的同时确保必备的安全水准。在自动驾驶等新功能逐渐成为现实的今天,安全问题显得尤为重要。风河正与TTTech合作,帮助汽车厂商推出优质创新产品,并缩短产品上市时间。我们富于创新的软件技术、世界一流的服务和遍及全球的技术支持,能够帮助客户更好地应对汽车行业所面临的严苛挑战,同时满足复杂的软件集成与繁琐的项目管理需求。”
 
TTTech公司汽车产品总监Georg Niedrist说:“随着汽车行业的不断演变,安全相关领域、自动驾驶和驾驶辅助系统对连接性和功能性的要求也在不断提升,这就使得软件集成较之以往更为困难。鉴于汽车环境的复杂性,与风河这样具备汽车行业丰富知识和可靠技术的行业专家合作,对我们助益良多。通过与风河公司合作,TTTech 能够为我们的OEM客户提供的软件系统。”
 
VxWorks是一个针对确定性和响应性进行了优化的高性能RTOS。 的 VxWorks 创新功能包括面向未来验证的模块化架构,它将操作系统内核 OS 与应用程序及其它组件分开,从而实现纠错和功能更新,同时限度地降低返工、测试以及重新认证工作量。除此之外,经过改进的多核安全调度器能够实现时间、资源和空间分区,让不同的关键性应用同步运行,并能保证满足安全标准。VxWorks 是一个高可信赖的平台,在具备安全和可靠性认证要求的环境中拥有骄人的应用记录。
 
TTTech ECU平台的部分模块需要通过ISO 26262 道路车辆功能安全标准的ASIL (Automotive Safety Integrity Level,汽车安全完整性等级)认证,而满足不同的ASIL级安全要求则需要按照特别严格的要求实施开发。凭借数十年在嵌入式软件以及汽车领域的专业经验,风河能够为客户提供众多不同领域的专业知识支持。这些支持领域除了IVI(In-Vehicle Infotainment,车载信息娱乐)外,还包括安全、可靠性和实时车载信息服务等领域。
 
除了VxWorks和专业化服务之外,风河公司汽车产品阵容还包括:针对多媒体和互联性应用的Wind River Platform for Infotainment; iOS 互联性、快速启动、 AVB(Audio Video Bridging, 音视频桥接) Android、 GENIVI 专业知识和解决方案、Tizen集成服务、Security Profile for Wind River Linux和VxWorks®; 以及 Wind River Diab Compiler、Wind River Simics® 模拟和虚拟化技术等工具。广泛的专业知识和完整的产品阵容,让风河公司对于汽车产业的支持几乎囊括从信息娱乐、车载信息服务再到数字化仪表盘显示项目在内的所有项目。

















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27685次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25162次
3 1N4001 0.19MB 21791次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19084次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18403次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14839次
7 DS1337U+ 0.28MB 14187次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13921次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12982次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11784次