• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Netatmo气象站 可监测室内外温度及空气质量

来源:互联网
时间:2014-06-11

    生活在地球上,天气就永远是人们关心的话题。在互联网未出现之前,我们要从电视、广播中的天气预报来了解天气;移动互联网和智能手机的到来,让我们可以从数百款天气应用中挑选适合自己的,随时了解天气;而到了物联网时代,你现在已经可以在家中配备一款“个人气象站”了。

    Netatmo气象站是一款物联网设备,两个模块可以监测到室内及室外的温度、湿度、二氧化碳甚至是噪音水平。内置的WIFI可以连接到所有的手机、平板或是桌面电脑,并且兼容IFTTT自动化标准以及的苹果HomeKit家居平台,互联性十分出色。如果你是一个非常关注局部位置天气细节、家庭空气质量或是需要监控特定位置的温度(如酒窖),150美元(约合940元人民币)的Netatmo气象站可以说是一个值得考虑的投资。

外观:简约设计 安装简单

    一大一小的Netatmo气象站模块都采用了金属柱状设计,内置了大量传感器,其中室内模块高155毫米、室外则偏小一些为105毫米。你不会在机身上找到任何刻度盘、按键或是显示屏,极为简约。另外,室内模块通过micro USB来供电,而室外模块则需要两块AAA电池,Netatmo官方宣布可以续航一年。

    开启Netatmo气象站的电源之后,我们可以通过iOS、Android应用程序或是Netatmo网站来进行设置,只需按照提示一步步完成即可,包括接入无线网络等。当机身狭长的指示灯发出绿色光线时,就说明数据正在同步了。

实际体验:监测数据准确 IFTTT互联性出色

    当一切都安装就绪,你就可以在手机或是平板上安装应用程序,来接收Netatmo气象站的数据了。它会告诉你当前温度、湿度、空气中二氧化碳的含量以及空间内的噪音水平,但没有给出解决方案。

    随着使用时间的推移,你可以查看每个项目的图标,来了解数据在一段时间内的变化。另外,应用程序还提供了7天的天气跟踪预报,包括所处位置的降雨量、温度预测等,但目前于欧洲。一个令人稍微遗憾的部分是,手机版本的应用显得有些混乱,操作也不算直观,你需要上下滑动屏幕来切换室内外界面,iPhone版本比较容易误开启控制中心。

    总得来说,Netatmo气象站给我们留下了深刻的印象,数据监测水平是相当准确的,其室内温度表现与我们办公室的恒温器数值始终保持一致;噪音传感器也很精准,能够根据噪音情况生成评分,如果你的邻居太大声地看电视,至少你有数据可以与其理论。室外模块支持防水,即便被雨水浇湿形成冷凝,也能够正常工作。

    如果说监测数据仅仅是起到了告知作用,那么支持IFTTT则能够让Netatmo气象站实现一些自动化的解决方案。比如,使用同样支持IFTTT规范的贝尔金WeMo智能插座等设备,制定相关规则如“温度达到30摄氏度时开启风扇”、“二氧化碳量达400ppm时开启净化器”等,就能够有效利用到Netatmo气象站的监测数据实现智能化应用。

    当然,在支持苹果HomeKit平台之后,我们也期待Netatmo气象站能够实现更多联动性及方便地操作形式。

总结

    总得来说,Netatmo气象站的整体使用体验不错,能够实现精准的数据监测、并集成了IFTTT及HomeKit,拥有较为广泛的联动性。不过,从产品的底层定位来说,“个人气象站”这种概念可能还比较小众,毕竟很多用户不花一分钱,就可以下载一款本土天气应用了解到天气数据,150美元(约合940元人民币)的Netatmo还是有些门槛。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻