• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科Aster:是否集成传感器才是关键!

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-07

  • MTK在2014台北电脑展期间正式发布专为穿戴式设备设计的 芯片 Aster,该芯片封装尺寸仅有5.4*6.2毫米,号称是行业内体积小的Soc。体积小似乎是一个大卖点,但事实上开发者更在乎的是芯片有没有集成传感器。

    Aster确实不错,但它不是小

    根据联发科的说法,开发者能够通过配套的开发平台LinkIT进行开发。它可以提供完整的参考设计,高度整合微处理器以及通讯模组,提供多种联网功能以及简化开发流程。

    由于LinkIT将软体架构模组化,所以开发者就像玩乐高玩具,将需要的模块组装即可。他们不需要关心底层,只要做好软件层以及云端适配就好。

    微路演的CTO Jimmy说:“Aster尺寸不算小啊,Nordic 51822已经做到3*3毫米。它在功能上可能没有Aster强大,但不影响很多产品的使用。”

    Aster虽然推出了开发平台,能够方便开发者制作软件层,但这部分的难度在技术人员眼中不大。他们利用现有的开发平台就能够使用这些芯片,模块化虽然能够简化开发过程,但是对产品本身是不会有什么影响的。

    目前Aster的具体数据都没有出来,但Jimmy认为如果它能够做到全集成,并且能够很好的支持Stack的话,对业界的杀伤力会很大。

    是否集成传感器才是关键

    主控芯片的大小并不是影响,而是因为他们必须在主控芯片上接入传感器集成芯片,这才是造成设备体积太大的原因。

    “虽然它的体积比Nordic大,但如果它的集成程度非常高,连传感器处理都集成进去,那就很强大了。”

    但Jimmy也表示,这个难度很大。传感器要能集成到主控芯片当中,靠的是算法,这个的门槛比较高。目前美国的MotionX可以做到这一点,国内还没有听说。

    对于穿戴式设备的开发者来说,传感器才是他们的痛点,如果能够把传感器集成芯片和主控芯片合二为一的话,将可以解决很多问题。简单来说,如果用一个芯片能够解决两个关键问题,那这个芯片对于开发者来说才是有用的。

    Aster会不会集成传感器?

    和Jimmy的讨论中,他无数次的提到“对于穿戴式设备来说,传感器才是关键”。那么Aster是否集成传感器对于MTK来说至关重要,根据消息人士透露,Aster是一个高度集成的芯片,能够将传感器集成进去。但目前功耗和封装如何还不得而知。

    此外,它基于ARM7架构处理器,以SoC方式整合Bluetooth 4.0、4MB存储器与4MB储存元件,整体体积缩减约36%。在内容部分,将缺省对应80种以上语言接口,并且与Yahoo等21家内容提供厂商合作。

    那么根据Jimmy的说法,Aster将会给穿戴式设备带来很大的冲击。MTK此招一出,恐怕会在穿戴式芯片大饼上,咬下一大口。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 云汉芯城 Digikey Mouser

    更多新闻